This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:DPLL LBW 寄存器设置

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969642/lmk05318b-dpll-lbw-register-setting

器件型号:LMK05318B

您好!

 

在 TICS Pro 中、我的客户将 DPLL LBW 从默认值100Hz 更改为其他值、例如10Hz。

但是、查看生成的.TCS 文件、在更改之前没有寄存器设置差异。

 

实际上、通过更改 DPLL LBW、应更改什么寄存器设置?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    您需要单击"run DPLL script"按钮来计算 DPLL 寄存器。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

     

    感谢您的回答。

     

    让我确认一件事。

    “运行 DPLL 脚本”按钮是否意味着以下“运行脚本”按钮?

      

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 为了运行该脚本、您需要首先下载 Matlab 运行时、如第一个向导页面中所述。

    此致、
    Hao