This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:内部电容和放大器的特性;Tx-tal

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968727/cdcs502-characteristics-of-internal-capacitance-tx-tal

器件型号:CDCS502

你(们)好。

我的客户正在评估 CDCS502、他需要了解内部10pF 负载电容的特性、例如温度特性和容差。

此外、Tx-Tal 意味着什么? 它被描述为晶体功率耗散、因此建议在此处使用功耗大于50uW 的晶体?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

             新年快乐! 由于问题的第一部分与片上组件相关、即内部10pF 电容、我需要与我的团队讨论、以查看是否有 PVT 变化的相关文档。 请提供几天的时间、让我回复您并提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Badarish、

    新年快乐!感谢您的回复。

    请告诉我、您可能需要多长时间准备这个问题吗? 客户正在修改设计、因此他希望有一个明确的时间表。  

    您能告诉我、我对 Tx-tal 的考虑是否一开始是正确的吗?

    非常抱歉突然提出请求、并感谢您的支持。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    Txtal 是晶振的驱动电平规格。 您是对的、如果您为此器件选择晶体、驱动电平应至少为50µW μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

             我能够与我的团队进行澄清、根据讨论结果、我建议假设数据表中指定的10pF 电容器在整个过程和温度范围内出现+-10%的变化。 请注意、这在量产芯片中未经验证、数据表仅指定了标称值。 在考虑所使用的内部电容器类型后、此变化基于设计反馈。  

    Noel 已经回答了关于晶体功率耗散的另一个问题。

    希望这澄清了客户的问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Badarish、

    非常感谢您的及时支持!

    最棒的

    Zeming