This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:最小输入电压的最大额定值

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970060/lmx2571-absoult-maximum-rating-of-min-vin

器件型号:LMX2571

大家好

如果我们问 LMX2571、您会介意吗?

最低 Vin 的 Absoult 最大额定值是多少?
我们假设它将为-0.3V。 正确吗?
(在下面的论坛中、我们将介绍 OSCIN 的示意图。
 输入通过二极管连接到 GND。)

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/966933/3574965#3574965

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    请处理 Vin 最小 绝对值。 对于 I/O 引脚、包括 OSCIN、RF 输出和数字 I/O、最大额定值为-0.3V、与 VCC 电源相似。

    此致、