This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:EEPROM 编程故障。

Guru**** 2882440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969682/lmk03328-trouble-programming-eeprom

器件型号:LMK03328

大家好、

 

请建议我解决 EEPROM 编程问题。

 

我已经使用 TicsPoe 对 EEPROM 进行了编程。

编程过程顺利完成。

然而、当 LMK03328加电时、器件没有时钟 COM 输出。

此外、LMK03328未响应 I2C 访问。

 

在对 EEPROM 进行编程之前、LMK03328会输出预期的时钟并做出响应

I2C 访问。 我没有更改任何 GPIO 设置。

 

您是否遇到过这种问题?

如果是、您能告诉我如何恢复这种情况吗?

 

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、  

    除非 GPIO1发生更改、否则我不希望从地址发生更改、这看起来有点奇怪。  

    请注意、时钟在手边之前正常工作、EEPROM 已编程、然后下电上电循环无法使其恢复到相同的状态 方法如下:  

    1. EEPROM 可编程为软引脚(EEPROM)或硬引脚模式(ROM)。 如果您在 ROM 模式下启动、根据需要更新了寄存器、然后复制了寄存器和编程的 EEPROM、在您重启后、如果 HW_SW_CTRL 引脚极性处于硬引脚模式、您仍处于 ROM 模式。 由于您尚未在 EEPROM 中引导、因此器件未配置为您编程的 EEPROM 配置。  
    2. 可以对任何 EEPROM 页进行编程。 当 GPIO 设置位于任何其他页面(0-4)中时、您可以对第5页进行编程。 同样、如果您对第5页进行编程、但以 ROM 模式或第5页以外的任何其他 EERPOM 页启动、则可能不会在先前的配置中启动。  


    EEPROM 编程后、NVM 程序计数是否增加1?  

    CRC 状态保持正常?  

    如果您扫描 I2C 总线、您能否找到该器件并执行回读? 寄存器10控制从地址的前7位、最后一位由 GPIO1置位。 这是从器件地址唯一可以更改的方式、但它不应该具有..  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在此处添加内容、数据表第55页的表9显示了每个条件下的从器件地址:  

    此外、数据表第123页的第10.7节包含 EEPROM 映射、MSB 可通过 EEPROM 进行编程(寄存器10对应于字节11)-这可能是在对 EEPROM 进行编程和更改 I2C 地址时无意中发生的情况。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢您的建议。

    我确信我已经对 EEPORM PAGE 0进行了编程并从 EEPROM PAGE 0引导。

    我认为 CRC 是正确的,但我没有检查   NVM 程序计数。

    我将扫描 I2C 地址、并参考您的建议尝试解决此问题。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我知道它在尝试它之后是如何发生的。  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢您的反馈。

    同相,Matsumoto-San (我的同事)在另一个主题上也有相同的主题。

    因此、我将关闭此线程并迁移到另一个线程。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 这仍然显示为打开、因此我将继续并关闭它。  

    上述信息仍然可用、因此让他们尝试这些步骤。  

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    当然、当我从客户那里获得反馈时、我会报告结果。

    Mita