主题中讨论的其他器件: LMK03328
大家好
如果我们问 LMX2571、您会介意吗?
我们要确认采用单端输入条件的 Voscin。
VIL 是多少?
我们假设仅介绍了 VIH、MIN=1.4V、最大=3.3V。
在6.5电气特性中、有对 Vosin 条件的说明、该条件具有单端输入。
您能否将此测试条件作为参考?
是输入 CMOS 吗?
对于问题2、如果在测试电路中输入基准是 CMOS、为什么最小值=1.4V?
我们猜它将是 VCC×0.7。
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 LMX2571、您会介意吗?
我们要确认采用单端输入条件的 Voscin。
VIL 是多少?
我们假设仅介绍了 VIH、MIN=1.4V、最大=3.3V。
在6.5电气特性中、有对 Vosin 条件的说明、该条件具有单端输入。
您能否将此测试条件作为参考?
是输入 CMOS 吗?
对于问题2、如果在测试电路中输入基准是 CMOS、为什么最小值=1.4V?
我们猜它将是 VCC×0.7。
此致、
大田松本
Noel San
请允许我参与此交易。
您的回答对我来说很奇怪。
参考 E2E 论坛上 LMX2571的 OSC 输入的内部电路模型、
在单端模式下、输入端连接到不带直流块电容器的比较器。
这意味着 SCI 输入可与阈值基准进行比较。
因此、绝对电压电平而不是电压摆幅至关重要。
如果我的错误、您能告诉我器件如何确定信号吗
在单端直流耦合模式下为高电平和低电平。
Mita