This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:单端输入

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968613/lmx2571-single-ended-input

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好

如果我们问 LMX2571、您会介意吗?
我们要确认采用单端输入条件的 Voscin。


VIL 是多少?
我们假设仅介绍了 VIH、MIN=1.4V、最大=3.3V。


在6.5电气特性中、有对 Vosin 条件的说明、该条件具有单端输入。
您能否将此测试条件作为参考?
是输入 CMOS 吗?  


对于问题2、如果在测试电路中输入基准是 CMOS、为什么最小值=1.4V?
我们猜它将是 VCC×0.7。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    数据表采用单端输入意味着 CMOS 输入的方式进行设计、这就是最小值的原因 VIL 为1.4V。 实际上、在单端输入缓冲器设置下、我们可以直流耦合单端基准时钟信号、最小电压摆幅为300mV。

    如果您的 TCXO 参考时钟具有0.8V 电压摆幅、则可以使用单端缓冲器配置将其直接连接到 OSCin 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    感谢您的回复!

    数据表采用单端输入意味着 CMOS 输入的方式进行设计、这就是最小值的原因 VIL 为1.4V。
    ->“VIL is 1.4V ”是拼写错误吗? 我们假设1.4V 意味着 VIH 的最小值、对吧?
    如果我们的识别是正确的、VIL 是多少?

    此致、

    大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    很抱歉、这是一个拼写错误、应该是最小值 VIH = 1.4V。  

    实际上、VIH 和 VIL 不是用于描述输入电压规格的正确术语。 我们关心的是输入电压摆幅(Vosc)、而不是峰值和谷值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    感谢您的回复!

    事实上、VIH 和 VIL 不是用于描述输入电压规格的正确术语。  
    ->我们提到了单端输入。  因此、对于使用 LVCMOS 的单端输入、我们假设存在与 LMK03328类似的 VIL 条件。
      您能向我们分享您的认可吗?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    好的、对于 CMOS 输入、VIH 和 VIL 是用于描述规范的适当术语。

    单端信号可以是任何信号(例如正弦波;其中一个 LVDS 输出引脚上的信号;CMOS 等)。 因此、在我看来、当我们定义单端输入信号规格时、我们应该只定义电压摆幅、除非我们对信号的直流内容有要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

     

    请允许我参与此交易。

    您的回答对我来说很奇怪。

    参考 E2E 论坛上 LMX2571的 OSC 输入的内部电路模型、

    在单端模式下、输入端连接到不带直流块电容器的比较器。

    这意味着 SCI 输入可与阈值基准进行比较。

    因此、绝对电压电平而不是电压摆幅至关重要。

     

    如果我的错误、您能告诉我器件如何确定信号吗

    在单端直流耦合模式下为高电平和低电平。

     

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/966933/3574965?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2571#3574965

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    简化图不够详细、SE 接收器内部有隔直电容器、这就是输入信号的直流内容无关紧要的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我明白了。

    Mita