This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCO lmx2571

Guru**** 2826035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969817/lmx2571-vco-lmx2571

器件型号:LMX2571

问题1:当打开 lmx2571内部缓冲器时、会有很多杂波。 它是否可以消除或内置?

问题2. 如果 lmx2571使用外部 VCO 模式,它能否在1ms 内实现两个频率之间的快速切换,实现内部通信双工模式,并实现采用 lmx2571单环的内部通信双工应用?

电流评估结果是、如果使用内部 VCO、则会有太多杂波来满足要求;如果使用外部 VCO、收发器开关的快速锁定时间无法满足1ms 应用要求、 因此、我们希望寻求一些技术支持、以缩短外部 VCO 锁定时间并满足电话间双工的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    1.您所指的是哪种内部缓冲器?

    这是可能的、请查看数据表第8.1.5节了解详细信息。