This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:LVDS 输入电平

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A, CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969363/cdce72010-lvds-input-level

器件型号:CDCE72010
主题中讨论的其他器件:CDCLVD110A、

大家好、团队、  

我想使用直流耦合将 CDCLVD110A LVDS 输出连接到 CDCE72010 PRI_REF 引脚。

查看 D/S、CDCLVD110A VOS 为0.95 - 1.45V。

CDCE72010 Vicm 为1.0 - VCC-0.3V。

因此、最小输入电平可能会超出 CDCLVD110A 的最小输出电平。

在这种情况下、您是否建议将连接切换至交流耦合、然后单独施加直流偏置?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    要将0.95V - 1.45V 的 LVDS 输出电压电平(0.5V VOD、以1.2V 为中心)更改为1.0V - 3.0V 的 LVPECL 或 LVDS 输入电压(2V 的 VOD、以2V 为中心)、请使用此 应用手册 在驱动器与接收器之间轻松传输。

    这两个选项- LVDS 至 LVPECL 或 LVDS 至 LVDS 选项都显示在第1.2节下的应用手册中。