This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:Clock Pro 可以#39;t 被载入已保存的文件。

Guru**** 2906610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969009/cdce913-clock-pro-can-t-be-loaded-saved-file

器件型号:CDCE913

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

客户尝试加载设置文件。

但是、Clock Pro 生成了错误按摩。

客户按以下顺序操作。

1、运行 Clock pro 并设置频率(fin:18.432MHz、fout:24.576MHz)。

2、保存设置

3、关闭时钟专业版。

4、默认运行 clock pro

5、从保存的文件打开设置

6、出现以下错误。

您能给我建议如何解决此错误吗?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    该误差表示288MHz VCO 频率超出 VCO 频率范围。 您可以使用向导计算 VCO 频率和其他参数。 如果要手动计算 N、P、Q、R、则确保 VCO 频率在范围(80 - 230MHz)内

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我要做的是从以前的设置文件下载、以使向导无法工作。

    客户希望使用相同的设置条件。

     因此、客户保存了安装文件。

    但是、他们无法加载保存的文件。

    您能否建议如何解决此错误?

    方法是仅输入相同的频率设置?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我没有看到此错误。 是否要发送客户配置?

    我修复此类错误的方法是通过 PLLx 寄存器下的直接寄存器视图、有一个计算器图标、可用于使用 Fvco 进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    此外、请注意输入频率设置不正确。 必须将其更改为预期的输入频率-该工具正在计算和验证 Fvco、如果超出范围(80 - 230MHz)、则会提供此误差。

    希望这对您有所帮助。