This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2595 SPI IF 电压电平:VCC = 3.3V、SPI IF = 1.8V

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968920/lmx2594-lmx2595-spi-if-voltage-level-vcc-3-3v-and-spi-if-1-8v

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

你(们)好

我想再次检查并确认以下内容:

在数据表的第7.1节中、将出现以下语句:

' SPI 接口的数字逻辑与1.8V 至3.3V 的电压电平兼容。'

器件的标称电压为3.3V、因此、如果控制器提供@ 1.8V 电压、我能否驱动 SPI?

它看起来是受支持的。

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    LMX2594和 LMX2595 SPI 接口均可由1.8V I/O 驱动(即使 PLL 由3.3V 供电)。

    此致、