This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:锁定频率精度

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968659/lmx2581e-lock-frequency-accuracy

器件型号:LMX2581E
主题中讨论的其他器件:LMX2581

大家好、团队、

我想知道 LMX2581锁定频率精度。

在我的配置中、使用了 VC-TCXO 30.72MHz。

低于10Hz 时、相位噪声看起来不是很好。 因此、我正在寻找合适的设置来解决此问题。

此外、使用频谱分析仪可以观察到40Hz 的锁定频率漂移。

那么、您能否帮助我们找到合适的 LMX2581设置来解决移位和相位噪声问题?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果 PLL 被解锁、它不会被仅仅移动40Hz。 这个移位必须来自基准时钟。 例如、如果 LMX2581的输出频率为3072MHz、并且基准时钟偏移1Hz (30.72MHz + 1Hz)、则 LMX 的输出将偏移100Hz [(3072 / 30.72)* 1Hz]。

    10Hz 偏移下的相位噪声主要由参考时钟决定、我们在 LMX 上无法做任何改进相位噪声的事情。

    VCXO 输出是削波正弦波、压摆率不是很好。 如果客户可以使用 CMOS 输出 VCXO、则总 LMX 输出相位噪声应更好。