请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2581E 主题中讨论的其他器件:LMX2581
大家好、团队、
我想知道 LMX2581锁定频率精度。
在我的配置中、使用了 VC-TCXO 30.72MHz。
低于10Hz 时、相位噪声看起来不是很好。 因此、我正在寻找合适的设置来解决此问题。
此外、使用频谱分析仪可以观察到40Hz 的锁定频率漂移。
那么、您能否帮助我们找到合适的 LMX2581设置来解决移位和相位噪声问题?
此致、
Itoh