This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:OSCin 的 IBIS 模型参数与数据表不同

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968412/lmk00301-ibis-model-parameter-of-oscin-is-different-from-datasheet

器件型号:LMK00301

大家好、

我的客户发现了 IBIS 模型(0.037pF) OSCin 的 C_Pin、但在数据表中、通常为4pF。 IBIS 模型中 R_PIN/L_PIN/C_Pin 的确切定义是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    让我与建模团队核实一下、我会再给您回复。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lane、

    实际上、客户希望再次确认 IBIS 模型参数是否足够准确用于仿真、尤其是对于 CLKIN、CLKOUT 和 OSCIN 引脚。