This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:带有 A1、A2、A3、A4焊盘的 VQFN

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968578/cdce6214-vqfn-with-a1-a2-a3-a4-pads

器件型号:CDCE6214

计时团队、

VQFN 的每个角都有一个焊盘、标记为 A1至 A4。  在其他任何地方都没有提到它们。  您是否建议将它们接地或保持悬空?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这些锚固引脚不需要电气连接(可以悬空)、但客户可以选择将其连接 到 GND、从而提高整体板级可靠性(BLR)。