This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMKSPI 不工作或无响应

Guru**** 2541920 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/967990/lmk04828-lmk-spi-not-working-or-not-responding

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你(们)好

我正在测试基于 LMK04828B 的定制板。 我无法使用 TICSpro 寄存器对寄存器进行编程。 我能够使用评估板对寄存器进行编程、并且 LMK0428B EVM 工作正常。 软件编程没有问题。 我降低了 SPI 编程的时钟速度、以避免任何信号完整性问题达到250kHz

我遵循了前面的线程,在该线程中,我检查了复位引脚、SYNC 引脚。 低通电。 我正在检查 LDO 旁路1和 LDO 旁路2上的电压。 在其中一个 POST 和评估 EVM 上、LDO 旁路1为2.5V、另一个为1.5V。 我看到同样的吗? 我不确定问题是什么,以及如何从这里取得进展。 我在电源部分遵循了从评估板获取的确切步骤。  

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    您是否能够使用 TICS Pro + USB2ANY 对电路板进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我无法使用 TICS pro + USB2ANY 进行编程。  

    我检查电路板电源以确保 LMK 的所有电源都正常。 为了避免出现任何问题、我尝试关闭 LMK (写入一个寄存器)以查看我是否可以正常通信。 不幸的是,这也不起作用。 我认为它是信号完整性问题、因此将时钟速度降低到了250kHz ...但这也不起作用。 我将探查并检查这些引脚上的示波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    我没有什么好主意、您可能还需要检查 SPI 接口、确保引脚正确连接。