This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟 PLL 不稳定

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986941/lmk03318-the-clock-pll-is-unstable

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK00301

您好!

     当前项目使用 LMK03318芯片、发现锁相环不稳定。 我们进行了应力测试、发现在此期间、在1-3小时内失锁、失锁后、锁灯未亮起。 电源故障后需要重新配置或重新启动。 锁定。

     1. 检查加电顺序要求。

     2. TICS PRO 中用于频率点配置的向导。

     输入时钟是 LMK00301输出的 LVDS 电平、并且有一个外部交流电容器。

     不确定锁为什么不稳定、您是否有任何调试建议?

     

R0	0x0010
R1	0x010B
R2	0x0233
R3	0x0301
R4	0x0400
R5	0x0500
R6	0x0600
R7	0x0700
R8	0x0800
R9	0x0900
R10	0x0AA0
R11	0x0B00
R12	0x0CD9
R13	0x0D00
R14	0x0E1D
R15	0x0F00
R16	0x1000
R17	0x1100
R18	0x1200
R19	0x1300
R20	0x1455
R21	0x1555
R22	0x16FF
R23	0x1703
R24	0x1800
R25	0x195A
R26	0x1A00
R27	0x1B28
R28	0x1C08
R29	0x1D03
R30	0x1E00
R31	0x1F58
R32	0x2000
R33	0x2118
R34	0x2278
R35	0x2300
R36	0x2418
R37	0x2510
R38	0x2609
R39	0x2710
R40	0x2809
R41	0x29EC
R42	0x2A00
R43	0x2BEC
R44	0x2C00
R45	0x2D1A
R46	0x2E00
R47	0x2F00
R49	0x3100
R50	0x3256
R51	0x3303
R52	0x3400
R53	0x3500
R54	0x3600
R55	0x3700
R56	0x3806
R57	0x3908
R58	0x3A01
R59	0x3BF4
R60	0x3C00
R61	0x3D00
R62	0x3E00
R63	0x3F00
R64	0x4000
R65	0x4101
R66	0x420C
R67	0x4338
R68	0x4401
R69	0x4504
R70	0x4607
R71	0x471F
R72	0x4808
R73	0x4900
R74	0x4A64
R75	0x4B00
R76	0x4C00
R77	0x4D00
R78	0x4E00
R79	0x4F00
R80	0x5001
R81	0x510C
R82	0x5224
R83	0x5300
R84	0x5400
R85	0x5500
R86	0x5600
R87	0x5700
R88	0x5800
R89	0x59DE
R90	0x5A01
R91	0x5B18
R92	0x5C01
R93	0x5D4B
R94	0x5E01
R95	0x5F86
R96	0x6001
R97	0x61BE
R98	0x6201
R99	0x63FE
R100	0x6402
R101	0x6547
R102	0x6602
R103	0x679E
R104	0x6800
R105	0x6900
R106	0x6A05
R107	0x6B0F
R108	0x6C0F
R109	0x6D0F
R110	0x6E0F
R115	0x7308
R116	0x7419
R117	0x7500
R118	0x7607
R119	0x7701
R120	0x7800
R121	0x790F
R122	0x7A0F
R123	0x7B0F
R124	0x7C0F
R129	0x8108
R130	0x8219
R131	0x8300
R132	0x8403
R133	0x8501
R134	0x8600
R135	0x8700
R136	0x8800
R137	0x8910
R138	0x8A00
R139	0x8B00
R140	0x8C00
R141	0x8D00
R142	0x8E00
R143	0x8F00
R144	0x9000
R145	0x9100
R169	0xA940
R172	0xAC24
R173	0xAD00
R12     0x0C59
R12     0x0CD9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    请告知器件输入的频率以及电压电平。 在 PLL 变得不稳定之后、是检查 LMK00301的输出还是检查 LMK00301的输入?

    使用 TICSPRO 中随附的寄存 器可以看出 Fvco 可能未正确设置、因为 LMK03318的 Fvco 应该在4.8-5.4GHz 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron 您好:

               使用示波器触发模式、绿色为状态0、1为锁定、0为锁定。  橙色是在 LMK03318输入端的交流耦合电容器之前测试的信号点。  绿色是 lmk00301的输入、它是10MHz 单端正弦信号。  当锁丢失时、未看到时钟发生波动。  我们还测试了1.8V 和3.3V 电源、当锁丢失时没有抖动或其他异常。  你有什么特别的建议吗?  期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron,您好

              我们的设计 Fvco 是5GHz、,如下所示,寄存器配置是否有问题?  请详细解释。

        我想问一个问题。 根据手册中的说明、如果是外部 LVDS 交流耦合、则需要启用 LMK03318       内部偏置。 当我同时选择"diffterm_pri"和"ac mode pri"时。 该寄存器配置为0X1D05、子寄存器1的指示灯将指示无输入。 当我仅选择"AC mode pri"并且寄存器配置为0X1D01时、我可以测量共模电压为1.8V、配置生效。 指示器1为正常状态、表明 PRIREF 具有输入。 我不理解同时选择它是不正确的。

    状态0和状态1作为锁定和输入指示信号连接到外部灯、这两个信号均为低电平有效且指示灯亮起。

    时钟结构和时钟电平如下所示:下图描述了时钟结构和时钟电平。   

    等待您的回复、感谢您!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    我们可以检查两项与 PRI S-E 检测模式相关的内容、首先应测试1、然后测试2:

    1.请将“Inputs/PLL”选项卡中的 PRI S-E DETECT 模式设置为 VIH/VIL 电平检测

    2.将 PRI S-E 检测模式保持为 VIH/VIL 将 PRI Diff 检测电平更改为300 mVpp Diff 摆幅和200 mVpp。

    这可能会导致问题的原因是当前信号丢失设置为"偏斜率检测"、这在过去已出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron,您好

    我尝试了您建议的建议、但实际测量仍然不稳定。 我尝试将"Ref Detector"更改为"Bypass (旁路)"、效果仍然会检测到失锁。

    我们测试了 LMK00301和 LMK03318的输入时钟、并使用示波器来了解时钟失去锁定与电源之间的关系、但未发现明显的问题。 此芯片有问题吗? 我不明白。

    当前项目非常紧迫、会影响 ARM 芯片的启动稳定性。 请帮助 定位问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    请观看 LOS 状态和 LOL 状态、以确保我们保持有效输入-从器件的角度来看。

    您可以使用与之前相同的示波器设置、只需添加另一个连接即可检测 LOS、就像使用 LOL 一样、也可以删除与缓冲器输入的连接。

    我们还可以检查输入的 N 侧和 P 侧、这可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    我将 LMK00301的输入更改为方波输入。 LMK00318锁比以前稳定得多、但某些电路板可能会多次失锁。 我想问如何启用输入100欧姆内部终端。 当我启用“diffterm_pri”并写入寄存器 R0x1D as0x1D87时,将在没有输入的情况下检测到“PRIREF LOS”。 如何启用内部终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    请参阅数据表的第10.4.2节、其中讨论了 PRI_REF 和 SEC_REF 上可用的通用输入缓冲器、以了解可视内容和表4。 主基准和/或次级基准上的输入缓冲器配置矩阵以供参考。

    此表根据您要使用的"模式"和"外部耦合"说明了要更改的寄存器(寄存器50 [0x32]和29 [0x1D])。

    从0x87的寄存器0x1D 设置中、您选择了内部偏置/外部交流耦合、因此应提供外部耦合(对于所有模式、内部偏置都是相同的设置)。 是否满足此问题? 请共享寄存器 R13设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  

    我已经看到第10.4.2节、该电流设计符合 LVDS 外部交流耦合要求、但在启用内部端接和偏置后、它会检测到"primref los"无 clk 输入、我可以确认内部偏置已启用、但内部端接似乎未生效。
    也是 R13[0X0D00]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    寄存器13看起来也是正确设置的。 如果您声称的是正确的、那么当您读回器件时、寄存器50 (0x32)和29 (0x1D)以及 REF_SEL 引脚的设置都设置为利用 PRIREF、对吧?

    我认为再次阅读第10.4.17至10.4.18.2节将会有所帮助。 我将自己执行此操作、很抱歉、您遇到了这样一个枯燥的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    感谢你的答复。 我尝试启用"Diffterm_pri"和"Diffterm_sec"[0x1D0F]。 测试发现内部100欧姆端接已启用。 似乎只有启用其中一个端接(仅"Diffterm_pri"或"Diffterm_sec")、内部100 Ω 端接不会生效。  

     10.4.18.2节  “PLL 失锁检测电路是一个数字电路,它可以检测任何频率误差,即使是单周期转差。 当超过一定数量的错开周期时,就会检测到 PLL 解锁”   。当发生上述情况时,是否可以继续输出时钟? 我尝试将 R22 CH_0_MUTE 设置为 CH_7_MUTE、而不是失去锁定且不输出时钟。 此配置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    如果同时启用'iffter_pri '和'iffter_sec'、是否已正确启用100欧姆端接?

    如果您想在失去锁定后继续运行、您可以使用 R23并将这些位设置为"0"、如果设置为"1"、则当所选时钟源无效时、STATUSx 输出将自动禁用。 另请注意。 您可以通过 R49利用较慢的 Status1或 STATUS0压摆率输出、这将有助于减少对高速输出的耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="414520" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986941/lmk03318-the-clock-pll-is-unstable/3671226 #3671226"]如果同时启用'iffter_pri'和'iffter_sec',则是否正确启用了100欧姆的终端?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    您是否仍然看到问题或问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到时钟信号失锁时、系统时钟到 ARM 将不会输出、(即使我将通道静音设置为0) ARM 的启动和工作在某些情况下将受到影响。 这种情况在电流测试中偶尔发生、我仍然关注这个问题。 观察和压力测试正在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xin Li、您好!

    请随时向我更新您的观察结果、我必须询问内部团队是否已看到这一点。