This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:数据表参数混乱

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987282/lmk04616-datasheet-parameters-confuse

器件型号:LMK04616

尊敬的团队

我们计划在仅 PLL2模式下使用 LMK04616、同时在 ZDM 和纯缓冲模式下使用 OSCin。 我们有一些困惑、如下所示:

在 ZDM 模式下、反馈通道是 CH7/8还是 CH 6/9?

2.在 ZDM 模式下、也需要同步所有输出分频器、我们的器件是否支持?

3.在 ZDM 模式下、输入和反馈通道之间的相位误差是多少?

4.在任何情况下 OSCout 将始终与 OSCin 具有相同的频率?

5.在缓冲模式下,OSC IN 至 Clkout 传播延迟,最小值和最大值?

6.在缓冲模式下、部件间偏移、最小值和最大值?

谢谢

沈俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    1. 对于 LMK04616、编程 PLL2_FBDIV_MUXSEL (0x146[1:0])可以在 CH6 (= 0x2)或 CH9 (= 0x1)之间进行选择。
    2. 在 ZDM 中、用于 ZDM 反馈的输出不应同步(因为它 将具有可重现的输入相位偏移)。 同步 ZDM 输出可能导致 PLL 状态机冻结、需要复位。 其他输出可以正常同步。
    3. ZDM 相位误差取决于 频率、R/N 分频器设置和输出分频器设置。 最好将其视为 引入具有一定一致传播延迟的可重现相位偏移。 您不一定知道输入到输出延迟、但您 可以确保在具有相似电压/温度/布局条件的器件之间具有相似的延迟。
    4. 可以从 OSCin 或 PLL2预分频器输出路由 OSCout 源。 此外、OSCout 输出上还有一个集成的8位分频器、可用于更改 OSCout 频率。 换句话说、在任何情况下、OSCin 都可以编程为与 OSCout 相同的频率、但也可以更改频率。

    对于传播延迟和器件间偏移值、我们没有任何 最小值/最大值。 我附上了一些典型数据供您在特定频率查看。 请注意、如前所述、对分频器设置的更改将更改传播延迟。 所有测量都是在122.88MHz 作为输入和输出频率的情况下进行的。 从下图中可以看出、在某些情况 下、缓冲模式部件间偏移看起来高达700ps、而 ZDM 偏移在高达30ps 的情况下看起来要小得多。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek

    感谢大家的支持、现在更清楚了。

    对于 ZDM 反馈通道、在我们建议 GUI 中使用 CH7/8之前、我的一位客户已在实际系统中使用此设置、因此这是拼写错误、还是在我们首次获得数据表后发生器件更改?

    2.如果 ZDM 反馈通道无法同步、那么如果 Fref = Clkfeedback、那么在将同步应用到其他 clkout 后、所有输出都将同步?

    对于缓冲模式、如果  部件间偏移高达700ps、并且 PVT 的传播延迟约为2.25ns 至3.25ns、对吧? 那么、这是数据表中提到的-40deg 到105deg 的值吗?

    非常感谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    1. 建议7/8或6/9无关紧要、因为6/7和8/9共享通道分频器。 6/9或7/8之间的功能选择是等效的。
    2. 由于 ZDM 反馈通道默认与输入同相、 因此在将同步应用到其他时钟后、所有输出都将同步。 时钟之间可能存在一些固定相位偏移、可通过数字和模拟延迟进行补偿。
    3. 如果数据表列出了典型值、则除非另有说明、否则为室温。 上面的第二个图更适合估算器件间最小/最大偏差、因为它包括弱/强的过程角和温度(由于集成 LDO、电压变化很小)。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    谢谢、很明显偏斜和延迟、但 ZDM 模式仍然存在一些困惑。

    1、可能只有反馈路径具有零延迟特性? 或者、所有输出都可以在同步之后具有零延迟功能?

    2.如果无法同步反馈路径、我们会注意 所有其他输出通道分频器如何与反馈通道同步。 接收到同步控制后很可能会复位除反馈通道之外的所有分频器、并等待与 反馈通道同步的点?

    3.如果反馈路径无法同步、但其他通道应用了同步、如何确保时钟之间存在一些固定相位偏移?

    在数据表中、图32显示了一个同步示例、latency1/2、t skew 的参数如何?  以及为什么 DIV by2与 div by1下降沿对齐?

    5、用例是输入为50MHz、输出为300MHz、是否有人建议在 PLL2零延迟模式下进行设置? 我们需要所有输出上升沿与基准时钟对齐。

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    1. 虽然只有一个输出可以显式用作 ZDM 中 PLL 的反馈、但您可以肯定地同步其他输出以与 ZDM 输出保持一致。
    2. 为了使其他输出精确对齐、您需要一个同步源、该同步源与基准输入或 ZDM 反馈输出具有一些精确的时序对齐。 例如、只要您可以根据输入对同步事件进行计时、分频器就应始终如一地复位并按数字延迟进行定序、以实现精确计时。 由于分频器共享一个源、因此所有分频器始终可以在通道间偏斜的限制范围内共享一个边沿。
    3. 我想我在2中对此进行了阐述、但如果不清楚:将同步事件与输入时钟对齐、并在其他时钟上使用数字延迟将反馈时钟边沿与其他时钟输出对齐。
    4. 延迟是通过分频器传播的同步事件与每个通道上的数字延迟的组合、这些数字延迟会使输出静音、直到延迟到期。 最小延迟(即同步事件传播)特征不明确、但对于具有相同编程的器件、在 VCO 后分频器周期方面应相等。 因此、最容易选择与输入时钟相关的可重现同步时序、然后手动测试数字延迟值并测量 ZDM 输出和其他时钟的相位、直到实现对齐。 在单个系统的实验中执行此延迟调优后、可以在所有其他系统上复制编程和同步时序。
    5. 先前的讨论侧重于调整所有产出。 如果您还必须将输入边沿与输出对齐、则由于输入和输出电路之间存在一些传播延迟差异(即使相位是恒定的)、零延迟输出可能无法与输入精确对齐。 模拟和数字延迟以零延迟模式引入环路内部、因此对传播延迟差异没有影响。 在这种情况下、尽管 ZDM 输出可能与输入不完全对齐、但仍可以通过相同的过程使其他输出与输入对齐。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    感谢您的详细帮助、还有一个困惑。

    1. 如果 分频器 首先同步、然后将反馈更改为 ZDM、  则所有输出分频器是否仍会在更改 反馈路径后同步?

    2.如果第1点用于对齐 Clkoutx 和 Oscin、与 上面提到的在 ZDM 后对 REST Clkout 应用 SYNC 相比、哪一个更好?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    1. 输出分频器将会同步、但如果 N 分频器大于1 、则 N 分频器将不会同步。 无法在特定时间触发 N 分频器同步。 如果 N/R 值(N 分频器除以 R 分频器)是一个整数、则不应存在任何问题、因为基准时钟边沿将始终与 时钟输出边沿对齐。 但是、如果 N/R 不是整数、则无法保证输出时钟的边沿与开关之后的参考时钟的边沿对齐(因为无法在精确的时间复位 N 分频器)。  
    2. 在运行期间更改反馈源有点风险。 PLL 使用 PFD 的反馈分频器输入作为状态机时钟、 在不遵循适当的复位程序的情况下更改时钟可能会导致数字状态机进入需要复位的未知状态。 我强烈建议改用 ZDM 后的 SYNC 作为其他 CLKOUT。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    非常感谢、我们几乎完成了设计、最终解决方案存在一些困惑。

    同步时序、当将 SYNC 设置为高电平时、输出时钟分频器将被复位、当 SYNC 为低电平时、输出时钟分频器将开始计数。 同步是由预分频时钟采样的、对吧? 那么、同步是否有一些设置和保持计时要求? 在我们将 SYNC 设置为低电平后、分频器将立即启动、或者存在一些固定延迟(编程的固定延迟除外)?

    2.如果我们不使用 ZDM 模式、我们的器件是否能够使 Clkout 仅与 OSCin 同步?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    1. 我们 尚未评估 SYNC 引脚的设置/保持时间。 实际上、我发现设置时间小于100ps。 保持时间未知、但我建议使用至少一个预分频器时钟周期宽的同步脉冲。 单个预分频器边沿足以锁存同步信号。
    2. 应该可以将 OSCin 与 CLKout 开环对齐(不使用 ZDM)、但是由于部件间差异和温度变化、不能保证相同的设置将始终生成相同的对齐。  需要进行一定数量的校准来修整器件间的差异、并且必须 在整个温度范围内调整输出延迟(可能通过使用模拟延迟)。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    感谢您的快速支持、而对于第2点、我们知道您已经分享了 PVT 结果、因此会有一些部件间差异。 以及反馈的 ZDM 模式如何? 在此模式下、zdm 反馈是否会使零件间差异小于开环模式?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、仅缓冲器配置的变化最小。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

    感谢您的确认、上次我们提到了有关如何在 ZDM 模式下同步所有输出的一点。

    首先将器件置于正常反馈模式、并同步所有输出分频器。

    2.然后使用 CH6反馈将器件切换到 ZDM 模式、两个 R/N 均为1。

    然后重新执行器件启动以启动 PLL。

    我们认为这将使所有输出分频器同步,因为 VCO 继续运行,分频器继续计数 ,并且 PLL 在 重新启动设备后也将正常工作?

    这一点非常重要、因为如果此模式工作、将具有更大的时序裕度、因为延迟不包括同步时序延迟。

    如果上述模式无法支持、客户需要更改时钟树解决方案。

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    由于 R/N 都为1、我认为步骤1和2应该足够了。 我在实验练习中验证了 在使用 CH6反馈切换到 ZDM 模式后、您无需重新启动器件、只需更新反馈路径和 N 分频器值。   一旦针对 ZDM 反馈将 N 分频器设置为1、PLL 将从反馈路径重新获得锁定、并且由于 VCO 仍在运行、输出保持同步。

    此致、

    Derek Payne