This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989514/lm555-lm555

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: REF3433

您好,团队

我们有一位客户询问 LM555、以下是客户的逐字询问:  

“我将 LM555在可定态模式下用作 LED 驱动器。 我将使用 NMOS 晶体管作为开关、连接在 LM555的 Vcc 和复位引脚之间、以控制进入 LM555的信号。 为此、我将连接 LM555与 pic 微控制器。 唯一的问题是、我需要将 LM555的触发电平更改为3.3V、数据表不提供有关如何执行此操作的信息。 请向我提供解决方案吗? 此外、请注意、电源是通过太阳能电池板为10.3 ~ 14.8V 电池充电。"

谢谢、此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    CONTROL 引脚可用于调节触发和阈值电平。 下面您可以看到我放的原理图、其中控制电压为3.3V、电源电压设置为12V。 我也在帖子底部附加了仿真。  

    在下面的波形中、您可以看到时序由计时电容器上的电压控制、达到控制电压3.3V 和控制电压的1/2或1.65V。  

    e2e.ti.com/.../Astable-With-Control-Voltage.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    经过大量研究、我发现电平转换器或电压电平转换器可用于实现所需的触发电平。 但它不是 LM555上的应用。 请告诉我这是否适用于我的应用? 如果是、如果您能告诉我如何选择合适的电平转换器、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    您可以考虑使用稍微降低的分压器和使用 REF3433等电压基准。 它可以接受高达12V 的电源、因此您的电源应分压至不超过12V、但不得低于最小电源电压。 基准将输出3.3V 电压。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref3433-ep.pdf?ts=1617125267364&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FREF3433-EP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的努力!
    不幸的是、所提供的解决方案不能满足我的需求。 但是、经过大量实验、使用连接到 LM555和 PIC 微控制器上触发引脚的集电极-集电极开路电路即可实现上述目的! 这有助于将 LM555的触发电平更改为所需的3.3V 值。

    谢谢你。

    穆罕默德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我很高兴您能让您的电路按预期工作。 如果这种情况再次出现、我将记住您的输入。 谢谢!