This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SRREQ 引脚的功能。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990057/lmx2820-function-of-srreq-pin

器件型号:LMX2820

大家好、

我的客户想要测试 LMX2820、我不熟悉器件、他们想知道输入引脚 SRREQ 的功能。 请告诉我该函数以及如何 配置它吗?

非常感谢!

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    SRREQ 是合成器的 SYSREF 输入信号、数据表第7.3.13节对此进行了说明。 可在 EVM GUI、TICS Pro 中找到附加信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的帮助。

    我的客户获得了 EVM 、并对弯曲的接线感到困惑。 如果为了确保相同的电线长度,短线可以延伸,为什么所有电线都必须弯曲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    您说的"短线可以延长"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    很抱歉没有清楚地表达。

    通常、长导线不需要太弯曲、只需弯曲短导线即可确保相同的导线长度。 但是、EVM 上的所有导线均弯曲。 采用这种接线方法时需要考虑哪些注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

     蓝色圆圈的迹线具有相似的迹线长度、它们没有弯曲。 其他布线具有弯曲以匹配它们。  这里没有奇怪的东西。