This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:SPI 快速 FM 调制

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989719/lmx2571-spi-fast-fm-modulation

器件型号:LMX2571

尊敬的支持团队;

我们使用 LMX2571进行 FM 调制。 调制信号由单个正弦信号或具有几个正弦分量的复合信号组成。

在使用 SPI-FAST 进行模拟 FM 调制后、我们使用通用解调器解调信号。 我们确信解调器工作正常(我们已经尝试了各种 FM 解调设置、包括软件定义的无线电–GNU Radio 是特定的。) 但是、当我们测量解调信号的相位时、我们会观察到解调信号的相位不是恒定的、并且随时间变化。 因此、虽然我们希望解调信号具有恒定且稳定的相位、但我们会不断丢失相位信息。

我们的测试设置信息如下:

我们的测试设置包括用于 SPI 接口的 STM32G431KB 和用于 FM 调制的 LMX2571EVM。 首先、对调制信号进行过采样(80kHz)、然后将采样信息写入 STM32G431KB 的闪存。 然后、复合信号的样本被写入 LMX2571的 R33寄存器以进行 FM 调制。 最大偏差约为+/-20kHz、周期速率介于100Hz 至15kHz 之间。 (DEN = 5394304、CH1 = 4、Ch2 = 8、FPD = 120MHz、预分频器= 4、 环路带宽= 204.8kHz)

LMX2571是否需要这样做? 我们是否可以获得没有相位损坏或相位损坏可忽略的 FM 调制?
问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于环路带宽非常宽、LMX2571的基准输入的相位是否可能 发生变化? 换句话说、基准输入的近端相位噪声是否足够低、足以满足应用需求?

    相位损坏是否在 FM 周期的所有频率上发生? 换言之、如果您将 FM 保持在特定频率(例如100Hz 或15kHz)而不改变周期速率、 那么随着时间的推移、是否仍然存在相位损坏?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将20MHz 方波用于 STM32的时钟和 LMX2571的基准输入。 我们使用非常干净的20MHz 振荡器重复了测试、并获得了相同的结果。

    此外、我们还验证了 SPI 信号的生成是否正确。 (首先、我们使用 DAC 将 SPI 信号转换为模拟信号。 然后、我们使用 ADC 对模拟信号进行采样、采用复数 FFT 并验证 SPI 信号的相位是恒定的)

    当调制信号由五音调正弦信号组成时、解调后、相位随时间的变化如下:(与频率成线性比例)
    对于2.3kHz、相位变化为650度/秒
    对于7.5kHz、相位变化为2150度/秒
    对于12.7kHz、相位变化为3650度/秒
    对于15kHz、相位变化为4300度/秒
    对于17.3kHz、相位变化为4950度/秒。
    我们想知道更改 PLL 的 N 分频器值是否会影响调制信号的相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    当我们验证了 FSK 函数时、我们从未验证过相位性能、目前我们的重点是 FM 性能、例如 FSK 误差、眼图等 因此、我没有任何有关相位行为的信息。

    BTW、当使用 FSK 函数时、DEN 应设置为2^24以允许+/-频率偏差。 虽然使用不同的 DEN 可能起作用、但在某些情况下、只能实现+频率偏差。