This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:使用 CDCE6214-Q1通过 I 2C 连接 EEPROM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985270/cdce6214-q1-interfacing-eeprom-via-i-2c-using-the-cdce6214-q1

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我正在对 CDCE6214-Q1进行编程、以启用 AVB 时钟。  该时钟芯片连接到基于 J721e 的电路板、我们使用的是 A72内核上的 Linux。  

您能告诉我 与此操作相关的 API 吗?

  • 初始化具有 EEPROM 地址的 I2C 通信。
  • 选择 EEPROM 页面以提交。
  • 从特定地址读取 EEPROM。
  • 从 特定地址写入 EEPROM。
  • 写入 EEPROM 页面。
  • 读取 EEPROM 页面。
  • 锁定和解锁 EEPROM。
  • 用于寄存器提交的 API。

我曾向 Processor SDK 团队提出过类似的问题、但我在这里要写一个问题、以了解您(CDCE6214-Q1团队)是否为该时钟编程创建了任何 API 文档。

谢谢、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    我们没有与该器件关联的特定 API、因为它是典型的 I2C 驱动器。   

    对于编程和寄存器配置、我们有一个 TICS Pro GUI、它可以执行寄存器命令、还可以保存到配置文件中、而无需连接器件。

    TICSPro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的回答。  

    我尝试下载 TICSPro... 但是它卡在该屏幕上。 它不会移动... 我已通过 USB 2.0电缆将基于 J7的电路板连接到 Windows 10 PC。 但它仍然停留在这个屏幕上。 这是预料之中的吗?

    此外、是否还需要使用任何 HW 来运行此功能?

    如果是、我的应用处理器或笔记本电脑上是否需要特定的 USB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我从未看到 Ticspro 像这样卡住。 请断开所有 USB 连接并首先启动 Ticspro。 您可以使用 USB2ANY 进行 Ticspro 编程。 可在以下位置订购: https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我从 TI 网站购买了一个 usb2any 适配器板。 我仍然卡在 TICSPRO 闪屏上。 我等了一个小时、没有消失。  

    我正在使用 Windows10、并尝试在笔记本电脑中没有 USB 连接的情况下打开 TIPROSW。 我还尝试使用 USB2any 工具的 USB 连接。 在这个闪屏之后、似乎没有人让我移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    您下载了哪个版本的 TICSPRO? 请确保下载应用软件和框架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我已经尝试了此处列出的两种软件:

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 

    在哪里可以下载" 应用软件和框架"?

    谢谢、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    此处提供的第一个软件属于"应用软件和框架"类别。 这卡在"Loading Device"上、不会继续进入"Loading GUI"。 因此、我认为我们可能缺少 GUI 的实际框架。 让我与更多的团队谈谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    请找到 TICSPRO 所在的文件夹并打开.ini 文件、该文件应保存在 ProgramData\TexasInstruments\TICSPRO\Configurations\TICS Pro.ini 中-用记事本等打开此文件、并告诉我此文件中是否显示了任何器件'DEVICE_NAME00-03'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我切换到了 Windows7、同一软件工作正常。 我们可以解决此问题。  

    谢谢、

    Satish