This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:烟雾探测器电路

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989829/ne555-smoke-detector-circuit

器件型号:NE555

您好!

我无法理解这种使用 NE555的烟雾探测器电路的工作原理。

资料来源: https://www.elprocus.com/smoke-detector-circuit-using-ic-555-timer/

1.我对烟雾和光晶体管不是很了解-烟雾是否完全阻挡了 LED 的光(导致信号稳定)、还是只部分阻挡了光(导致更像 PWM 的信号)?

2.我们是否通过快速切换输出 P3来驱动扬声器? 即在 NE555数据表的表1中的两个条件(一个导致输出变为低电平、一个导致输出变为高电平)之间快速切换、或者是否有其他情况发生?

如果您需要澄清任何内容、请告诉我。

此外、如果您有任何可帮助我的设计资源、这也会被重新应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我需要两天时间来了解这一点。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我为您准备了一个仿真(请参阅文章最下面的内容进行下载)。 当没有烟雾时、LED 将使用电压驱动晶体管基极以将其打开。 当晶体管位于晶体管上时、集电极到发射极的电压约为0V、因为源极接地。 这反过来会导致 RESET 引脚为0V、并且器件的输出上没有信号。  

    当 LED 被烟雾覆盖时、它会关断晶体管并将 RESET 引脚上拉至9V。 这会导致输出以 RC 值选择的时序循环。  

    e2e.ti.com/.../555-Smoke-Detector.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保我完全理解、只要 复位引脚处于高电平、RC 值就会导致 THRESH 和 TRIG 引脚在<1/3Vcc 和>2/3Vcc (表1上的第2行和第3行)之间振荡-这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 时间常数决定了电容器在1/3Vcc 和2/3 Vcc 之间进行充电和放电所需的时间。 高电平时间和低电平时间的等式显示在第16页。 下面是一个片段