This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 MUXOUT 引脚

Guru**** 2539460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987144/lmx2594-lmx2594-muxout-pin

器件型号:LMX2594

大家好、

我需要你的帮助

我们的客户在 定制板上使用 LMX2594、似乎工作正常。

当它们在 MUXOUT 上使用回读时、除 R110外的每个寄存器都可以按预期进行回读、R110的读数为0x0668。

根据数据表、位4毫无意义。 所选的 VCO 与该应用相关、是正确的。

锁定状态表示它将被解锁、即使输出波形非常精细且在整个温度范围内保持稳定(使用频谱分析仪测量)。

当我将 R0[2]设置为1时、它在编程后立即变为高电平(所有其他寄存器保持为之前的状态)。 所以这不是一个真正的问题,因为一切似乎都在工作,但我只是对这种行为感到困惑。

希望听到您关于此事的消息。  

提前向您表示感谢、真诚地说、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我的同事将在几个小时后回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    下面是一些调试问题:

    • 在检查 R110的状态之前、客户是否遵循所有建议的编程序列步骤、包括初始器件复位和在编程序列结束时再写入 FCAL_EN=1一段时间(R0[3]=1)?
    • 他们是否已使用万用表检查 VTune 电压以确认电荷泵电压未接地(如回读状态所示)? 可能是 VCO 频率是固定的、但仍然太接近其中一个电源轨电压。
    • 如何设置 LD_TYPE? (R59[0])

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。  

    以下是 我们的客户对问题的回答:

    -          是的、过程从 R0[3]=1、然后 R0[3]=0、然后将编程从寄存器78下载到0。 在检查寄存器之前、在短延迟 FCAL_EN =1之后。

    -          VTune 电压为1.226V

    -          R59[0]设置为0

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    寄存器似乎被正确编程、系统被真正锁定。 在正常情况下、R59[0]应在 VCO 校准后立即将 LOCK DETECT 置为有效。 他们是否在校准中使用完全或部分辅助?

    当您设置 R0[2]=1时、R110的回读值是否发生变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    它们使用局部辅助进行校准。

    当它们设置 R0[2]=1时, 它们无法回读,因为它显示锁定检测。 对吗?

    尽管如此 、当 R0[2]=1时、在我写入 R0[3]=1后、MUXOUT_LD_SEL 很快变为高电平。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否确认您在不同频率下并不总是获得错误的 R110锁定检测?

    使 R59[0]、LD_TYPE = 0x1将确保 MUXout 引脚 坦率地报告锁定状态。 据我所知、MUXout 引脚和 R110使用不同的锁定检测机制、因此它们可能不总是对齐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里需要澄清的一点是、避免混淆。 这并不意味着 MUXOUT_LD_SEL、它们意味着 MUXOUT 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    以下是我们客户的回应。 很抱歉耽误你的时间。  

    ------

    因此,我已经检查了不同的频率(VCO 的整个范围,包括分频器和不包括分频器的不同分频器设置,因此基本上是10MHz 到15GHz 的随机频率),

     R59[0]= 0

    回读基本上保持不变、不同之处在于 Rb_VCO_SEL (R110 [5:7])会按预期变化。 因此、我始终获取0x6X8作为回读、其中 X 是 VCO_SEL 字段。

     R59[0]= 1

    R110的回读现在显示它已锁定、因为我始终获取0x4X8作为回读、其中 X 是 VCO_SEL 字段。

     对于这两种情况:

    我也使用 MUXOUT_LD_SEL R0[2]= 1检查了每个频率、它始终显示已锁定。 高达3GHz (我的频谱分析仪不能再高了)我还使用频谱分析仪检查了它,可以确认它确实已锁定。

     我仍然对 R110[3]的设置和 R59[0]的行为感到困惑。 数据表中的“Unlocked (Vtune High)”是否可能与“Invalid State”(无效状态)混淆,并且在 R59[0]= 0时显示 LD_VTune 无效?

     总之、我认为这首先回答了我的问题! 非常感谢您的帮助!

    ------

    谢谢、此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    R110[3]是 VCO 的诊断位、您可以忽略它。  

    我不确定 R110 Rb_LD_VTune 的设计方式、 仅当 LD_TYPE 设置为"VCOCA+VTUNE"时、它才会工作。  

    无论如何、建议使用 VCOCal+VTune、因为它可以提供准确的实时锁定状态。