This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:适用于直流耦合 LVDS 的 XO 输入

Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/988542/lmk05028-xo-input-in-case-of-dc-coupled-lvds

器件型号:LMK05028

大家好

如果我们问 LMK05028、您会介意吗?

在表4中、显示了 XO 输入缓冲器模式。




在图31中、说明了直流耦合 LVDS 的情况。
似乎存在内部端接。  

但是、在表4中、如果为0h、则无法在设置时选择内部端接。
因此、作为结论、 对于直流耦合 LVDS、我们应该使用= 100 Ω 的外部终端、对吧?

此致、

大田松本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    是的、表有点混乱、GUI 也不允许直流和内部端接:

    但是、有手动编程的权变措施。

    如图26所示、该信号始终在内部进行交流耦合、因为28pF 电容器始终导通。 但是、表5中的"交流耦合"意味着在外部存在交流耦合电容器、因此驱动器不会设置共模、并且必须打开内部弱偏置。

    通过将2h 编程到接口类型寄存器(通过 GUI 获取此信息、必须在 RAW 寄存器选项卡中完成、因为这不是下拉菜单的一部分)、您将能够使用100欧姆的内部终端。 信号必须具有~1.25V 的共模电压并满足摆幅要求。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢你的答复。

    我们要确认一点。

    使用 XO_DIFF_TYPE=2h、是否可以配置以下内容?
    -内部术语。 (S1、S2)= ON、内部端接100 Ω
    内部偏置(S3)=关断

    另一方面、 是否可以对直流耦合 LVDS 使用 XO_DIFF_TYPE=3h?
    实际上、存在周偏置电压、因此它取决于外部连接 LVDS 驱动器的功能。


    此致、

    大田松本
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我认为问题与参考输入有关。

    您有 一个提供直流耦合输出的振荡器吗? 什么是共模?

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    您有 一个提供直流耦合输出的振荡器吗? 什么是共模?
    ->是,直流耦合输出,然后 VOS=1.25V。 我们提到了 XO 输入。

    寄存器映射(SNAU233)和数据表之间存在差异、如下所示;

    寄存器映射表41
    3-0 XO_DIFF_TYPE R/W X
    0h = 2.5V LVCMOS 或 DC-DIFF (内部终端和偏置关闭)
    1h = AC-DIFF (内部端接关闭、偏置打开)
    2h =Ω 差分(内部100 μ A 差分和偏置打开)
    4h = HCSL (内部50 Ω 至 GND 且偏置关闭)

    在数据表中,表4;
    0h LVDS、CML、LVPECL、LVCMOS (直流耦合)
    1h LVDS、CML、LVPECL (交流耦合)
    3h LVDS、CML、LVPECL (Ω 耦合、内部100 μ A)
    4h HCSL (直流耦合、Ω 50 μ A)

    哪一项是正确的?
    除非我们与 TICSPRO 确认、否则数据表的表格看起来是正确的。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    如果您对我们的上一篇帖子有一些更新、您能与我们分享吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    是的、3h 应为 AC-DIFF (内部100 Ω)。

    我认为同样的2h 方法应该适用于内部100欧姆的直流、但让我与设计人员进行仔细检查。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    我已经与设计人员确认-参考路径和 XO 输入在很大程度上共享相同的电路设计。 为了启用内部100 Ω 和直流耦合输入、XO 接口类型为 R36[1]= 1。 R36[0]、R36[2]和 R36[3]= 0。 (如果您逐步浏览主开始选项卡上的接口类型选择、这将是合理的)。 建议的共模电压为~1.25V。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢你的答复。

    在 LMK05028的寄存器映射中、R36显示如下。


    您提到了以下内容;
    "XO 接口类型 R36[1]= 1。 R36[0]、R36[2]和 R36[3]= 0"
    XO 输入缓冲器使能= 1似乎未定义。 正确吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    R38、十六进制值26。 我的部件上有拼写错误。 您是否使用过 TICSpro? 如果您安装并使用、一旦您开始更改 XO 输入类型、将在对话框中看到正在更新哪个寄存器。

    XO 接口类型:

    1. LVCMOS/DIFF (外部端子):10h - 0001 0000
    2. AC-DIFF (外部术语):11h - 0001
    3. 交流差分(内部100R):13h - 0001 0011
    4. HCSL (内部50R):14h - 0001 0100

    我们需要:0001 0010 - 12h。 应启用内部100欧姆电阻。 应启用开关2、禁用开关3。 当您对原始寄存器进行编程时、GUI 中的字段将变为空白、因为它尚未更新以支持直流耦合内部终端。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢您的合作!
    好的、我们明白了!

    此致、

    大田松本