This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:如果芯片的输出阻抗已经与传输线路匹配、是否需要输出串联电阻?

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990145/lmk1c1104-is-the-output-series-resistor-required-if-output-impedance-of-the-chip-already-matches-the-transmission-line

器件型号:LMK1C1104

我的客户 希望在新设计中使用 LMK1C1104来驱动一些100MHz 信号。  它们的供电电压为1.8V。

输入将为 LVCMOS、1.8V、在50欧姆线路上。

输出将向 LVCMOS 输入驱动50欧姆线路。

 

数据表中有一些不清楚的…  在第6页、我看到输出阻抗为60欧姆、但在第10页、我看到 建议

在输出端添加串联电阻以匹配传输线路。  但由于输出原因、他们实际上并不需要该电阻器

已经(大概)匹配它正在行驶的线路、对吧?

 

所有器件的工作电压均为 Vdd = 1.8V

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将在24小时内回复。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我同意、在本例中、您不需要使用串联电阻器进行匹配。

    此致、
    通道