This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:频率检测延迟

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989616/lm567c-frequency-detection-delay

器件型号:LM567C

大家好、

关于数据表中的图13、输入频率处于可选范围内的时序存在延迟。

我认为延迟取决于引脚2处的环路滤波器。 客户如何估计此延迟的时间?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    您可以使用图9估算延迟

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    根据我的理解、带宽 X 轴由 C2设置(实际上 C2值由所需的带宽确定)、周期 Y 轴是从 H 到 L 或 L 到 H 传输所需的、在两个条内。

    例如、选择10%作为示例、需要传输的延迟将从15到40。 它可以以时间单位进行转换、它将是15/f0到40/f0、其中 f0是输入频率。 如果输入频率约为300kHz、则延迟约为50us 至166us。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Hideki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    我同意、您的理解是正确的。

    此致、
    通道