This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:调制和解调板设计

Guru**** 2815845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989681/lmx2594-the-modulation-and-demodulation-board-design

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04828、、

需求:

调制和解调板主要使用 BPSK 信号来实现高精度测距。 信号的芯片速率为100MHz、占用带宽为200MHz、载波频率为1.2GHz。 要求每个上电参考时钟与系统每个部分的相位一致、并且具有可重复性、也就是说、有一个确定性相位关系。 外部基准信号的频率为100MHz、这是氢原子时钟频率加倍后的信号。 稳定性和相位噪声非常好。 因此、在选择时钟芯片时、不要选择具有外部晶体振荡器的双环路 PLL。 时钟芯片会使输入基准信号索引(如7044)恶化。

dac9172的采样率为9.6GHz、BPSK 载波为1.2GHz。 FPGA 提供给 DAC 的两个基带数据速率(I 通道数据和 Q 通道数据)分别大于300MHz 和100MHz 的整数倍。

接收板的 ADC 采样率约为3GHz (待定)。 目前、AD9208暂时确定、BPSK 载波为1.2GHz。 抽取后、FPGA 的采样率输出约为300MHz ~ 500MHz 范围内的主频率(例如499.99mhz、333.49mhz)。

计划:

目前可能的时钟方案是使用三个 lmx2594芯片来实现系统。 此方案由 TI 官方提供(信息名称为"多个 PLL 合成器的相位同步参考设计"、我已在该组中发布)。 在该参考设计中、需要为同一时钟芯片提供第二级中两个 lmx2594芯片的时钟输入和 sysref 同步脉冲、以便实现系统、两个 lmx2594芯片的输入和输出时钟具有确定性相位。 对于此类应用、官方建议使用 lmx2594evm 或 lmk04828evm 来提供此时钟和 sysref、但当 lmk04828生成主频时、相位噪声会严重恶化、因此可以选择 lmx2594evm 作为第一级时钟芯片、如图1和图2所示。

对于我们的应用、如果 lmx2594在类别3模式下工作、即在 lmx2594输入100MHz 和输出之间没有整数倍关系、那么 lmx2594_ 1/ LMX2594_ 2需要使用 lmx2594_ 0提供严格的时钟和同步信号、 用于确定第二级输入和输出之间的相位关系 lmx2594、lmx2594_ 0提供时钟和同步信号并需要相位对齐。

注意:当 lmx2594在 category1和 category2模式下工作时、如果第二级的两个 lmx2594同步、则输入参考频率范围为0 ~ 1400mhz; 当 lmx2594在类别3模式下工作时、如果第二级的两个 lmx2594同步、则输入基准频率范围为0 ~ 100MHz;(可找到 lmx2594芯片手册的 P11表和图27。)

现有问题

目前,问题的关键在于图1和图2中红点的位置是通过直接工作共享还是通过使用固定延迟的时钟缓冲器来分配的。 官方评估板使用直接功率共享方法在左侧的两个红点评估 lmx2594、分配0的输出时钟和 sysref、并通过控制线长来实现同步、如图3所示。 如果使用缓冲器、缓冲器引入的抖动应小于1ps (许多大约为100fs)。 目前,我们需要进一步确定使用哪种方法。 最好由 TI 的工程师来确定。 目前、我们是否可以通过缓冲器或功率共享来设计冗余? 最好为时钟链路的每个节点设置测试点、以方便后续测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张炳、您好!

    出于双 PLL 电路板上的演示目的、OSCin 输入和 SYNC/SYSREF 输入通过电源分离器进行连接、但很少注意信号完整性。 在100MHz 频率下、由于  评估模块旨在展示多器件同步的相对相位对齐能力、而不是相位噪声性能、因此采用较短的布线、因此确定信号完整性不会受到足够的影响、从而影响评估模块的结果。

    我们建议 对 OSCin 输入使用具有固定延迟的时钟缓冲器、原因有几个:保持差分信号可降低共模噪声并提高总体相位噪声性能;  同一缓冲器上的输出之间的偏差可通过设计最大限度地降低; LMX2594 (<200MHz)在典型 OSCin 频率下的附加抖动在 PLL 环路带宽内不是很高。 在 PLL 环路带宽之外、环路滤波器将衰减对输出噪声的基准贡献、因此本底噪声性能对缓冲器功能不是至关重要的。

    对于 SYNC/SYSREF 输入、唯一的关键要求是边沿 单调上升、并具有足够的压摆率 、以满足 OSCin 输入的设置和保持时间。 虽然从技术上讲、CMOS 输出缓冲器的通用输入可以提供最佳性能、并且可以消除可能出现的任何信号完整性问题、 实际上、SYNC/SYSREF 输入不需要出色的性能、因为它只需在一个时钟周期内与 OSCin 对齐、并且满足设置/保持时间要求。 因此、可接受使用电源分离器进行 SYNC/SYSREF 分配。  

    如果将缓冲器用于 OSCin 输入、但 SYNC/SYSREF 输入 使用功率分离  器、则缓冲器传播延迟会引入一些偏斜、该延迟会随温度的变化而变化、必须使用树中第一个器件上的 SYSREF 延迟进行校准。  LMX2594上的 SYNC/SYSREF 输入也接受 LVDS、因此一种可能的缓解方法 是使用两个相同的 LVDS 缓冲器来驱动器件时钟和 SYSREF、并在相似的温度和电压下运行两个器件、以尽可能降低器件间偏差。 这种方法更昂贵、但通常需要的校准工作量更少。

    此致、

    Derek Payne