This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:TLC556ID 设计帮助

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989533/tlc556-tlc556id-design-help

器件型号:TLC556

大家好、

定时器芯片如何意识到输出引脚输出高电平10秒、输出低电平50秒。

如果芯片能够设置电阻器和电容器值、您能告诉我吗?

最棒的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试在哪种工作模式下实现此结果? 非稳态、单稳态、双稳态?  在非稳态模式下、频率由计算得出  

    1/(th + tl)= 1/60 = 16MHz。  

    该频率对于非稳态模式太低。 不过、双稳态模式可用于在任何所需时间内控制输出波形。 在双稳态模式下、通过使用触发器和复位引脚上的开关来控制输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它很有用。