This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:为什么在配置结束时设置 R12[7]两次不起作用?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989080/lmk05028evm-why-does-setting-r12-7-twice-at-the-end-of-configuration-not-work

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

使用 I2C 接口重新配置 LMK05028器件后、数据表第9.5.5节显示   

5.将1b 写入 R12[7]以使软复位有效。 这不会复位寄存器值。

6.将1b 写入 R12[7])以开始器件正常运行(从 VCO 校准和 PLL 启动开始)。

这似乎对我不起作用。 如果我将 R12[6](SYNC_SW)写入1、然后将其清除、它会在某个时间内工作。 有时、我的意思是、当读取 R13时、它返回0x0 (通过)、而另一次返回0x4。

如果我运行整个配置序列两次并设置和清除 R12[6]、而不是 R12[7]、则看起来一致。 这是预期行为吗? 文档是否正确?

储罐、

Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我的同事将在24小时内回复。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是数据表中尚待更正的一个拼写错误。 第二步是将0b 写入 R12[7]。

    谢谢、此致、

    Amin