This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟缓冲器建议

Guru**** 2883410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984631/clock-buffer-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMK1C1108

大家好、

我们的客户正在寻找符合以下规格的时钟缓冲器、您能帮助检查我们是否有合适的器件吗? 非常感谢!

  1. 输入频率:>200MHz
  2. 输出:>=8通道、单端1.8V LVCMOS
  3. 相位噪声:-140dBc/Hz@200MHz 或更高
  4. 输出偏斜:<50ps
  5. 总传播延迟:<800ps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK1C1108是1:8 LVCMOS 时钟缓冲器的最佳选择。 请注意、最大输出偏斜为55ps、传播延迟最大为2.2ns

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    对于 LMK1C1108、1.8V VDD 下的传播延迟参数仅给出以下典型值和最大值、客户还想知道最小值、您能不能提供帮助? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    最小传播延迟为1ns

    此致、
    通道