This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000备用电压要求

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987653/bq32000-bq32000-backup-voltage-requirement

器件型号:BQ32000

移除 Vcc 后、超级电容器的最小电压(反向电压)需要多少来使计时器工作?

备用电源电压的工作电压和切换电压有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 被移除以运行时、超级电容器的最小电压为1.4V。

    切换是指 VCC 被移除时的 V_back 电压。 运行是指在没有 VCC 的情况下从备用电源运行的器件。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    这意味着当 BQ32000的反向电压必须高于2V 时、可以启用切换功能。

    当我移除 Vcc 且  BQ32000的 Vback 电压为1.4V 时、BQ32000无法继续工作?

    我是否理解正确?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不清楚回电< 2V 时器件将如何响应切换。 但是、您的理解是正确的。

    此致、
    通道