This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:热关断

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/988349/lmk00804b-thermal-shutdown

器件型号:LMK00804B

您好!

两个问题:

1.如果结温超过预设的限值、LMK00804B 是否具有热关断功能?

2.如果是,大概的阈值温度是多少?   我通常看到温度约为160oC。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    没有热关断限制。 结温不应超过125°C

    此致、
    通道