This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/988532/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2572EVMLMX2572

大家好、

我正在使用 LMX2595EVM 检查从8GHz 到9GHz 的斜升功能。 步长为100MHz。

TICS Pro 中有自动斜坡选项。

如何使用函数。

我尝试过几种组合、但由于没有发生频率渐升、仍然存在一些困惑。

请提供使用手动斜升选项的步骤或方法

谢谢

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    您是否能够再现数据表7.3.14.2.1中显示的示例斜坡?

    还建议阅读 LMX2572数据表第8.1.7.2节、了解有关频率斜升的更多详细信息。 LMX2572EVM 用户指南第3.2.3节中还有另一个斜坡示例、请查看。