This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:TIICSPRO .TCS 数据

Guru**** 2969040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM, LMK05028, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986908/lmk05028evm-tiicspro-tcs-data

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件: LMK05028、 LMH1981

大家好

如果我们问 LMK05028EVM、您会介意吗?

我们的客户尝试使用 LMH1981和 LMK05028配置以下系统。




如果视频格式为 NTSC 525i、则需要配置  OUT0 = OUT1 = 148.5e6/1.001。   
如果视频格式为 PAL 625i、则需要配置 OUT0 = OUT1 = 148.5e6。   

如果您在 TICSPRO 的.TCS 文件上使用 LMK05028EVM、您能与我们分享吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TICSpro 的 main:start 页并单步执行步骤1-6 RunScript、然后生成所需的配置。

    从上面可以看出、我在 LMK05028上只看到一个输入。 如果需要 DPLL 功能、LMK05028需要 XO +基准输入。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的回复。

    我们附加.TCS 文件。
    e2e.ti.com/.../20210318_5F00_LMK05028EVM_5F00_525_5F00_HSYNC.TCSe2e.ti.com/.../20210318_5F00_LMK05028EVM_5F00_625_5F00_HSYNC.TCS


     该器件允许多少输入基准抖动?
    因为、我们认为 Hsync 包含 抖动。


    锁定的拉入范围是多少?
    我们希望确认 DPLL 的拉入范围。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    问题1:基准输入具有许多验证设置、包括缺少时钟、ppm 检测器、振幅检测器等、用于验证输入/使其无效。 没有任何特定的抖动规格。 我们能够在基准输入上以非常高的相位抖动(3 - 5皮秒)锁定、但这不是一个特征参数、因此不确定是否具有稳健性。

    问题2:这也是另一个不一定具体说明的项目,但它将取决于参考的内容。 只要基准保持有效、 DPLL 将锁定并遵循基准。 基准的有效性将取决于启用了多少验证检测器以及设置的严格程度。 如果不需要 ppm 级别的精度、则可以关闭该检测器。 当 时钟完全丢失时、最好启用缺少时钟- DPLL 将进入保持模式-保持 XO 设置的频率(自由运行)。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的回复!

    您能告诉我 DPLL 锁定检测电路的一些更多详细信息吗?
    DPLL 如何确定 DPLL 的锁定?
    我们假设 DPLL 中的锁定检测电路将分频的 VCO 时钟和分频的参考时钟之间的相位差进行比较。

    如果是、您能否让 m 了解相位差的容差以保持设计锁定?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    是的、就锁定检测的设计方式而言、这是正确的。 运行 RunScript 后、这些探测器将根据您的配置输入进行设置-参考频率、TDC 速率、VCO 频率等 您可以手动调整这些探测器以松开或拧紧设置、但通常不建议这样做。 您可以在 Main:Start (主:开始)页面选项卡上的 DPLL Phase Lock Detectors (DPLL 相位锁定检测器)部分中看到这些检测器容差。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的合作!

    您可以手动调整这些探测器以松开或拧紧设置、但通常不建议这样做。
    ->您能告诉我们为什么 不建议进行手动调整吗?  
      因为、使用该器件时、我们假设可以消除大抖动。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    问题是最终目的是什么。 您可以根据需要增加它的数量、并让它告知您它是按标志锁定的、但器件可能不会以锁定方式运行- 0ppm 与基准、遵循基准、DCO 等 我不会假设为了实现锁定需要增加锁定阈值、因为当它可能将其标记为锁定时、它可能不会像锁定时那样运行。

    我建议在连接 LMH1981基准的情况下在系统中进行测试、看看它是否验证基准。 如果确实如此、则应能够保持锁定状态。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的回复!
    好的、我们已经提到了。

    另一方面、如果您有一些使用 LMK05028+LMH1981的视频时钟的详细文档、可以与我们分享吗?
    www.ti.com/.../snaa314

    不是 TICSPRO 设置的详细说明。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka - San、

    我不知道任何 LMK05028 + LMH1981的用法。 通常、音频/视频系统不需要 DPLL 功能、而我知道 DPLL 器件通常未使用。 这是您的系统所必需的吗?

    使用 TICSpro 的最佳建议是从 main 开始:开始页面开始、然后只需单步执行步骤1 - 6、RunScript 即可生成配置。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。