This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:CDCM7005的 LVPECL 输入时钟

Guru**** 2690835 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987782/cdcm7005-lvpecl-input-clock-to-cdcm7005

器件型号:CDCM7005

大家好、

我的客户计划为 CDCM7005提供 LVPECL 输入时钟、客户正在使用 CMOS 至 LVPECL 转换器。 它们将共模电压设置为2V 标称值、并将0.8V 至1V 设置为 Vpk-pk (请参阅 SLLA120)。  

请确认。  

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    此器件预计 LVPECL 输入的共模输入电压(Vic)为1至3伏(假设为3.3 Vcc)、输入幅值范围(Vinpp)为0.5至1.3 VPP。

    客户设置在这些范围内、不应出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    不用客气。 我将关闭此主题。