This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:完全设置与快速设置

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982375/lmx2571-full-setup-vs-express-setup

器件型号:LMX2571

您好!

我将在跳频模式下使用 LMX2571并使用 FSK I2S 函数。 当我复位合成器(R0中的位复位)并对所有寄存器进行编程时、开关噪声看起来比我使用快速设置时小(仅对相关寄存器进行编程且输出功率为开/关(OUTBUF_TX_PWR_F1、OUTBUF_TX_EN_F1)。 数据表显示复位功能"将所有寄存器重置为默认值。"、复位过程中涉及哪些内部功能(内部状态机)? 是否仍可以快速设置合成器以实现较低的噪声级别?

谢谢、

Alex   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想了解您看到的"开关噪声"是什么。

    以下内容是否正确描述了您的操作?

    假设您已将其锁定到特定频率通道并启用并运行 FSK。 现在您要更改频率信道、您确实做到了:

    1.停止 FSK

    2.降低输出功率(OUTBUF_TX_PWR_F1)

    3.禁用输出(OUTBUF_TX_EN_F1)

    4.更改 N 分频器值

    5、对 R0进行编程、将 VCO 校准到新的频率通道

    6.启用输出并调节输出功率

    7.启用 FSK

    您在上面的哪个步骤看到了开关噪声?

    复位会将所有寄存器值复位为其器件默认值、包括隐藏的寄存器。 其中一些值与内部 LDO 或 VCO 相关、但器件默认值不是最佳设置、因此我们需要在 Vcc 加电后将其编程为不同的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    问题越来越严重、因为我们的 PA 具有显著的增益。 我们还有更多问题:

    1) 1)当用于驱动功率放大器时、LMX2571似乎对负载变化非常敏感。

    是否有任何设置可减小输出上的负载拉/推变?

    2) 2)  RFOutTx 引脚上的情况看起来很明显、即使 RFBuffer 被禁用且功率为零也是如此。

    谢谢、

    Alex

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我认为输出缓冲器在关闭时提供大约50dB 的隔离、因此、您将看到一些来自缓冲器的信号。 必须在外部实施更多隔离。  我知道、我们有客户在使用此具有5W PA 的合成器时没有遇到任何问题。

    合成器和 PA 之间是否有前置放大器? 合成器是否已屏蔽?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel、

     当前设计中没有前置放大器、我们将 在下一版硬件中屏蔽合成器。

    是否可以提供有关第一个射频问题的更多详细信息?

    1) 1)当用于驱动功率放大器时、LMX2571似乎对负载变化非常敏感。

    是否有任何设置可减小输出上的负载拉/推变? 您可以推荐什么?

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    VCO 之后有几个缓冲级、因此隔离已经固定。  

    可能是推挽输出和开漏输出之间的隔离会有所不同。 OUTBUF_RX_TYPE 用于配置缓冲器类型。 有关详细信息、请参阅数据表8.1.8。

    不确定、但也可以尝试将 R59 (隐藏的寄存器)设置为0x0087。 默认值为0x0084。