This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:LMK00304的输出功率是否受限?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987841/lmk00304-does-lmk00304-have-limited-output-power

器件型号:LMK00304

您好!

 我有一位客户在其应用中使用 LMK00304、他的输入是由 J10提供的2.5GHz 射频信号输入、当输入降低网络时、CLKOUTA0的最大输出功率为上述值、-15dBm。

当移除 R228、R227 of the Decrease Network 时、R230未安装并再次进行测试、输出功率为-16.17dbm、 此时具有大约6MHz 的频率偏差、如果他改善了输入功率、LMK00304的输出功率不会提高、但相反、它会降低。 因此、他想确认 LMK00304是否具有有限的输出功率。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    输出功率降低是由频率造成的。 数据表 图2显示了3GHz 时125mV 的输出摆幅(进入100 Ω 负载)、对应于-20dBm 至-15dBm 的输出功率。  

    此致、
    通道