This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:设计审查

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987626/lm555-design-review

器件型号:LM555

您好!

您能否帮助检查以下电路是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我看不到一种将 TRIG 引脚触发至 GND 以使单稳模式下的输出变为高电平的方法。 我已经进行了一个仿真。 请参阅随附 TSC 文件的 TINA 仿真。 您是否也可以检查您的电路的电阻器值? 在附加的图像中很难确定它们。 仿真中的开关在1秒后打开、然后在1.1秒后关闭。 根据所选的 R 和 C 加上组件上的任何容差、输出将保持高电平。 通常建议使用 COG/NPO 电容器。 取决于您需要的容差。 在下面所示的情况下、输出将保持高电平大约5秒。  e2e.ti.com/.../LM555-Monostable.TSC