This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:Out3p 与 Out3n 的输出电压差异

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204, CDCLVD1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987133/cdclvp1204-difference-in-output-voltage-for-out3p-vs-out3n

器件型号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他器件: CDCLVD1204

大家好

我的客户有一个 采用 CDCLVP1204的设计、他们发现此问题与输出电平有关。

请参阅以下原理图、了解其时钟分配系统。

适用于 OutT3p 高2.4V 和低2.0V。

对于 Out3n 高2.0V 和低1.7V

这会导致差分电压0V /+0.6V、 这是 DS90LV001TM 的一个问题。

为什么两个输出的输出电压有如此大的差异?

youe2e.ti.com/.../UCM_5F00_RefClk.pdf 是否发现原理图有问题?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 附有英文评论的 PDF 以及...e2e.ti.com/.../UCM_5F00_RefClk_5F00_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    输出电平的差异可能是由于 LVPECL 输出上使用的终端造成的。 LVPECL 输出端接应与数据表图12或13匹配。

    可以选择使用 CDCLVD1204进行一些更新、以移除连接到 GND 的130个偏置电阻器。 CDCLVD1204与 CDCLVP1204引脚兼容、但具有 LVDS 输出。 但是、CDCLVD1204仅由2.5V 供电。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    感谢您的快速回复和理解。 由于它们由3.3V 电源供电、因此应根据图13使用配置。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。