This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:功耗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987089/cdclvd1204-power-consumption

器件型号:CDCLVD1204

大家好、

客户希望了解如何计算时钟缓冲器的功耗。

当负载为100欧姆时、VCC us 为2.5V、请提供计算结果、谢谢!

顺便说一下、无法理解数据表中的计算、它没有解释 Imax 的来源、Vmax 3.6V 也毫无意义、thx。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我的同事将在几个小时后回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    数据表第11.3节中显示的示例表示 Vmax 为3.6V、未使用 CDCLVD1204器件提供的实际 Vmax。 CDCLVD1204电气特性显示、数据表第6.3节中的 Vcc (最大值)为2.625V。

    电源电流显示为 Icc100或 Icc800 -这些器件的所有输出端接100欧姆。 电流还取决于提供的频率缓冲器。

    功率= ICC()×Vmax