This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PWR 输出配置和值

Guru**** 2546030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987101/lmx2594-pwr-output-configuration-and-value

器件型号:LMX2594

您好、支持人员、


我正在与数据表中提到的典型应用(图51)进行此同步、在这种情况下、我是否可以对上拉电阻器使用相同的 OUTx_PWR 建议? (表10 -数据表)。

此外、图18显示了不同频率下的功率输出、但遗憾的是、我只能测量高达1GHz 的频率;该频率下的功率大约值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    OUTx_PWR 为6位长、因此可配置值介于0和63之间。 但是、这并不意味着最大值 输出功率时该位设置为63。 表10显示了使用电阻器上拉时、OUTx_PWR 设置可以返回的最大值 不同频率范围的输出功率。 此表是一个参考值、您可以根据需要将 OUTx_PWR 设置为不同的值。

    在1GHz 时 、当电阻器上拉且 OUTx_PWR = 50时、输出功率约为7dBm。