This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:如何通过外部板在评估模块中对 LMK05028 (DUT)进行编程?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986486/lmk05028evm-how-to-programming-lmk05028-dut-in-evaluation-module-by-external-board

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

您好!

我有一个 LMK05028EVM 板。 我如何通过 I2C 接口通过其他板对该板中的 LMK05028 (DUT)进行编程? 以及如何连接这些板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定我是否理解这个问题...

    EVM 上有 MSP430芯片-因此您所需的就是模块随附的 USB 电缆。 请使用 TICSpro 进行编程。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我知道 EVM 上有一个 MCU、但我想通过外部板对 LMK05028进行编程。 能否 通过 I2C 在 LMK05028和外部板之间进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、只要您可以连接 SCL/SDA 线路。

    Amin