This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05x28-ENGINEERING.zip 申请

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986815/lmk05028-request-for-lmk05x28-engineering-zip

器件型号:LMK05028

大家好、

我们的客户将 LMK05028用于其应用。 通过使用 TICS Pro 软件、他们能够检测到 LMK05028器件。 但是、用户指南第50页的 A.1节指出 需要 LMK05x28-ENGINEERING.zip 文件。 我已从产品页面和 E2E 论坛搜索文件、但找不到该文件。 这是否已包含在 TICS Pro 中? 如果没有、您可以共享一份副本吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们在 TICSpro 的以下位置有已发布的配置文件版本:选择器件-->网络同步器--> LMK05028。

    工程配置文件仅供内部使用。  客户应能够使用 常规版本并生成所需的任何配置。

     如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo