This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC2351-Q1:ESD 信息

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985975/cdc2351-q1-esd-information

器件型号:CDC2351-Q1

大家好、团队、

我的客户正在寻找 TI CDC2351QDB 的 ESD 信息。 它不在可靠性报告或数据表中。  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    遗憾的是、我们 找不到该器件的 ESD 信息。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们可以进一步检查吗? 即使只是人体模型,也是非常值得赞赏的。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉、我找不到任何东西、设备太旧、没有太多文档。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、


    好的、我真的很理解、但是 、如果 可能、我的客户仍然希望获得 HBM ESD 的值或等级。 它们确实遵循 ANSI/ESD S20.20进行 ESD 处理、但它们希望知道确切的值、因为我们在低于100V 时无法使用。

    此致、


    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    团队找到2kV HBM、但 CDM 没有数据。

    此致、

    Hao