This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对器件进行自动分级、以便将时钟一分为二

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS72-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986734/auto-grade-device-to-divide-clock-by-2

主题中讨论的其他器件:SN74HCS72-Q1

大家好、

我们的产品系列中是否有一款可将汽车级时钟源除以2的简单器件? 输入时钟为24MHz、输出需要为12MHz。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    一种简单的解决方案是 D 类触发器、例如 SN74HCS72-Q1。