This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:是否包含 Reference Pro?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986599/lmx2594evm-is-reference-pro-included

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

各位专家、您好!

LMX2594EVM 是否包含 Reference Pro?

此外、客户评估时是否需要购买任何产品?

我提到了类似的主题主题主题、但我想确认最新状态。

谢谢、此致、

Ryo Akashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、Reference Pro 包含在 LMX2594 EVM 中。 这允许使用 TICS PRO 软件进行 USB 接口编程、并生成参考输入以进行快速启动和测试。

    如果您在此处查看 EVM 用户指南、它将在典型设置的图2中提供一些说明和图像。

    《LMX2594用户指南》