This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04806和 LMK04826之间的 LVDS 设计差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986126/lmk04828-lvds-design-differences-between-lmk04806-and-lmk04826

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04826LMK04806

您好!

对于 LMK04826、在设计具有内部接收器终端的 LVDS 路径时、应添加560 Ω 电阻器。

但是、对于 LMK04806、没有这种情况。

为什么这两个器件的 LVDS 设计存在差异?

请详细解释。

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我的同事今天将与您再次进行讨论。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    LMK0482x 支持 HSDS 输出、该输出是经过修改的 LVDS。 借助 LVDS 和 HSDS 的交流耦合、我们的设计需要在输出引脚上放置一个560Ω Ω 电阻器、以完成直流电流环路。 如果 LVDS 和 HSDS 与接收器进行直流耦合、则不需要该560Ω Ω 电阻器。