This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:Fvco=12G/Fout=3G 的稳定时间加速选项

Guru**** 2549960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986032/lmx2594-settling-time-speedup-options-for-fvco-12g-fout-3g

器件型号:LMX2594

我们需要从 LMX2594生成3G 输出、这似乎只有在 Fvco=12G 时才可能实现。  在数据表中、有一条注释指出、Fvco 的"VCO Assistance cannot be used"范围为11.9至12.1G。  这是否意味着三种辅助模式均不可用、仅无辅助模式(VCOCAL 时间典型值为50us)可用于 Fvco=12G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    在此频率范围内、必须在 VCO_SEL = 4、VCO_DACISET_STRT = 300和 VCO_CAPCTRL_STRT = 1时开始校准。 因此、自动校准和部分辅助功能之间没有差异。 由于最后一次校准的参数可能与要求不同、因此可能无法实现近距频率辅助。 由于我们将预校准参数重新应用到 PLL、因此可以实现完全辅助、因此不会执行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    只是为了清楚... 对于 Fvco=12GHz、我们可以提供完全辅助、但不能提供部分或接近频率辅助 -这是正确的吗?

    我已经根据 SNAA336中的指导实现了这一点、即使对于 Fout=3GHz/Fvco=12G、它看起来也可以正常工作。  不过、有一个问题-在 SNAA336 第3.3节中、它们说寄存器 R36、20、19和16应该被重新编程以改变频率。  如果 R37中的 PFD_DYL_SEL 发生变化、我还应该重新编程吗?  我的所有频率都是整数模式、但即使使用 MASH_Order 0、PFD_DLY_SEL 也应随 Fvco 而变化(根据数据表的表2)。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    正确、完全辅助和近频辅助不应在此特定频率范围内使用。

    是的、对需要更改的所有寄存器进行编程、应用手册中的示例经过简化、便于读取和演示。