This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出异常问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985763/lmk04828-output-abnormal-problem

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04808

大家好 、

我的客户遇到输出异常问题。
根据要求将硬件配置为单环路模式、差分输出的信号幅值随着频率的降低而变小。 当它达到1G 时、基本上没有信号输出。

    您能?这方面的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    时钟输出格式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    格式为 LVPECL 
    外部时钟为100MHz、输入为 osin 输出2500M 
    请帮您检查一下。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    使用 LVPECL 支持1GHz 不应出现问题。  

    从数据表图27中可以看出、983MHz 时的输出功率为-2.4dBm。

    对于 LVPECL 输出、请确保在输出引脚上组装240Ω Ω 分流电阻器、如图21所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    您是否有电阻的计算方法?  因为 客户 现在的输出时钟是2.5GHz。 它是否还添加了240欧姆寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    请参阅  LMK04808数据表第6.7节、其中一些图显示了电压摆幅与频率间的关系与分流电阻间的关系。