This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:SDCLKout 波形

Guru**** 2915190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983762/lmk04821-sdclkout-waveform

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: AFE58JD18

通过使用差分探针(10:1)查看 LMK04821 SDCLKout 的输出 、我可以看到以下情况。

DCLKout 输出看起来不错、波形也不错。 SDCLKout 输出、提供16.6MHz sysref
看起来"糟糕"。 是否有我应该以不同的方式设置的内容?

在 LMK04821的输出端、我们放置了560R 分流器、然后将交流耦合到目标端、并在那里放置了100R 端接(实际上是 AFE58JD18的 sysref 输入)。

有什么想法吗?

此致、
ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您提到了一个10:1差分探头、因此我可能无法正确应用缩放、但它看起来只是20mVpp (异常偏移除外)。 这是准确的吗? 您的输出几乎看起来短路、或者其他一些未正确连接、而您正在查看禁用输出的馈通。  您是否有 LMK04821的寄存器编程文件可供我查看?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    否、V/div 为200mV (我没有调整探针的示波器刻度)、我添加了另一个
    图片(来自另一个具有 LMK04821的电路板)、现在为20ns/div。

    关于短路:它的测量方法与短路的测量方法不同。 顺便说一下、我正在使用
    像这样、LMK04821的4个输出都具有相同的波形。

    当然、下面附加的寄存器编程文件、我尝试附加 项目文件
    但拖放不起作用。

    顺便说一下:在 SDCLK-p 和 SDCLK-n 上测量单端时、看起来是这样的
    输出是相同的(而不是我对 LVDS/HSDS 等期望的互补)。
    SDCLK 在输出 SYSREF 时是否使用特殊模式?

    此致、
    ED



    #ifndef __LMK04821__hi_h__
    #define __LMK04821__hi_h__


    #ifndef _lmk04821_reg_t
    #define _lmk04821_reg_t
    typedef 结构

       unsigned short reg;/*寄存器编号*/
       unsigned char val;/*寄存器数据  *
    } lmk04821_reg_t;
    #endif

    #define LMK04821_HI_CONFIG_NUM_REGS 129

    lmk04821_reg_t lmk04821_hi_regs[LMK04821_HI_CONFIG_NUM_REGS]=

       {0x0000、0x90}、
       { 0x0000、0x10 }、
       { 0x0002、0x00 }、
       {0x0003、0x06}、
       { 0x0004、0xD0 }、
       { 0x0005、0x5B }、
       {0x0006、0x00}、
       { 0x000C、0x51 }、
       {0x000D、0x04}、
       {0x0100、0x14}、
       {0x0101、0x55}、
       {0x0102、0x55}、
       {0x0103、0x01}、
       {0x0104、0x20}、
       {0x0105、0x00}、
       {0x0106、0xF0}、
       {0x0107、0x22}、
       {0x0108、0x14}、
       {0x0109、0x55}、
       {0x010A、0x55}、
       {0x010B、0x01}、
       {0x010C、0x20}、
       {0x010D、0x00}、
       {0x010E、0xF0}、
       {0x010F、0x22}、
       {0x0110、0x14}、
       {0x0111、0x55}、
       {0x0112、0x55}、
       {0x0113、0x01}、
       {0x0114、0x20}、
       {0x0115、0x00}、
       {0x0116、0xF0}、
       {0x0117、0x22}、
       {0x0118、0x14}、
       {0x0119、0x55}、
       {0x011A、0x55}、
       {0x011B、0x01}、
       { 0x011C、0x20 }、
       { 0x011D、0x00 }、
       {0x011E、0xF0}、
       {0x011F、0x22}、
       { 0x0120、0x0A }、
       {0x0121、0x55}、
       {0x0122、0x55}、
       {0x0123、0x01}、
       {0x0124、0x00}、
       {0x0125、0x00}、
       {0x0126、0xF0}、
       {0x0127、0x11}、
       { 0x0128、0x0A }、
       {0x0129、0x55}、
       {0x012A、0x55}、
       {0x012B、0x01}、
       {0x012C、0x00}、
       {0x012D、0x00}、
       {0x012E、0xF0}、
       {0x012F、0x11}、
       { 0x0130、0x0A }、
       {0x0131、0x55}、
       {0x0132、0x55}、
       { 0x0133、0x01 }、
       {0x0134、0x00}、
       {0x0135、0x00}、
       {0x0136、0xFB}、
       {0x0137、0x11}、
       {0x0138、0x38}、
       {0x0139、0x02}、
       {0x013A、0x00}、
       {0x013B、0x3C}、
       { 0x013C、0x00 }、
       {0x013D、0x08}、
       {0x013E、0x03}、
       {0x013F、0x0D}、
       { 0x0140、0x00 }、
       { 0x0141、0x00 }、
       {0x0142、0x00}、
       {0x0143、0x10}、
       { 0x0144、0xFF }、
       {0x0145、0x7F}、
       {0x0146、0x10}、
       {0x0147、0x1B}、
       {0x0148、0x33}、
       {0x0149、0x42}、
       {0x014A、0x02}、
       {0x014B、0x16}、
       { 0x014C、0x00 }、
       {0x014D、0x00}、
       {0x014E、0xC0}、
       {0x014F、0x7F}、
       { 0x0150、0x00 }、
       {0x0151、0x02}、
       {0x0152、0x00}、
       {0x0153、0x00}、
       {0x0154、0x01}、
       {0x0155、0x00}、
       {0x0156、0x01}、
       {0x0157、0x00}、
       {0x0158、0x96}、
       {0x0159、0x00}、
       {0x015A、0x01}、
       {0x015B、0x10}、
       { 0x015C、0x20 }、
       {0x015D、0x00}、
       {0x015E、0x00}、
       { 0x015F、0x0B }、
       { 0x0160、0x00 }、
       {0x0161、0x01}、
       {0x0162、0xA4}、
       {0x0163、0x00}、
       { 0x0164、0x00 }、
       {0x0165、0x04}、
       { 0x0171、0xAA }、
       {0x0172、0x02}、
       {0x0173、0x00}、
       {0x0174、0x05}、
       {0x017C、0x15}、
       {0x017D、0x33}、
       {0x0166、0x00}、
       {0x0167、0x00}、
       {0x0168、0x04}、
       {0x0169、0x49}、
       {0x016A、0x60}、
       {0x016B、0x00}、
       { 0x016C、0x00 }、
       {0x016D、0x00}、
       {0x016E、0x13}、
       { 0x1FFD、0x00 }、
       {0x1FFE、0x00}、
       {0x1FFF、0x53}
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您已将 DCLK 和 SDCLK 设置为相同的 HSDS 输出格式、您是否具有如下所示的相同硬件输出互连? C 值是多少? 如果您设置 SDCLKoutx_MUX 位以使 SDCLK 输出 变为 DCLK、您会得到一个良好的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您绘制的原理图与我之前在 TI 网站上找到的原理图不同、请参阅下文。

    560R 位于 SDCLKout_P 和 SDCLKout_N 上 电容器为100nF。

    >>如果您设置 SDCLKoutx_MUX 位以使 SDCLK 输出 变为 DCLK、您会得到一个良好的波形吗?

    是的、那么我可以看到我所期望的结果、这与来自 DCLK 的信号完全相同。

    我还直接在芯片上测量了 P 和 N 输出(因此、"在"电容器之前)、而不是反相。

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    560Ω 您说的是 Δ-Σ 分流器、我认为每个引脚都有一个分流器。 EVM 用户指南中的原理图正确、应在引脚上放置560Ω Ω 电阻器。  

    我不知道为什么切换到 SDCLK 会产生问题、让我与其他团队成员核实一下、然后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    LMK04821的每个使用的输出上都有一个560R 的分流器、因此分流器。

    所有这些输出均配置为 LVDS 或 HSDS6。

    提前感谢。

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经获取了一些示波器图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经获取了一些示波器图片

    单端 DCLK

    单端 SDCLK

    差分 DCLK

    差分 SDCLK

    所有测量均直接在芯片上测得(当然是在前面解释的"另一侧"的电路上测得)。
    只需确保电容器不会导致信号发生任何变化。

    我希望这澄清了我在这里观察到的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    因此、您会在_P 和_N 引脚之间看到不平衡的波形、您能否验证一下、如果您将 DCLK 设置为16.67MHz、您还会看到 不平衡的波形? 如果是这种情况、您是否可以将交流耦合电容器增加到1µF μ F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我在这个论坛上一直在阅读 LMK04821的一些其他问题以及一个情况
    让我很高兴的是、我看到了一个准确描述了我在范围内所看到的内容的示例。

    即:P & N 恰好同相、而我们预期 N 为 P 的反相

    "他们"唯一"用来"解决"这个问题的是将 SYSREF 设置为连续模式。

    我想:让我们将 SYSREF 置于连续模式、0x0139 0x02 => 0x03

    然后、我获得了新的示波器图片、如下所示:

    那么、使用脉冲式 sysref 会发生什么情况?

    顺便说一下:我已经直接在芯片上测量了上一篇文章中的波形。

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    让我与我的团队核实一下、然后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我正在查看这些图像。  我的理解是、使用差分探针时、信号看起来很差、振幅很低、因为输出是同相的、所以您要测量该同相时钟的差分电压。

    您能确认 LVDS 和 HSDS x mA 信号都看到这种情况吗?  如果您使用不同级别的 HSDS、有何不同?

    我想知道,对于连续的 sysref,如果您要在不断上升的 CS*上触发范围,您是否会看到相同的相位来纠正相位转换。

    我要再请求一个测试、您能否用100欧姆电阻器替换560欧姆电阻器?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    >>我正在查看图像。  我的理解是、使用差分探针时、信号看起来很差、振幅很低、因为输出是同相的、所以您要测量该同相时钟的差分电压。

    您的观察结果是正确的。

    >>您能否确认 LVDS 和 HSDS x mA 信号均显示此信息?  如果您使用不同级别的 HSDS、有何不同?

    我用 HSDS6和 LVDS 尝试过它,结果相同……
    顺便来看一下

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914389/lmk04821-convert-sysref-output-to-single-end-to-drive-lmg1020

    作为 SYSREF 的输出、他有2个同相信号

    和这里

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882012/lmk04832-lmk04832-sysref-clock-problem

    其中 SYSREF 正负极侧的振幅差有问题。

    >>我想知道,对于连续的 sysref,如果您要在上升 CS*上触发范围,您是否会看到相同的相位来校正相位转换。

    是的。。。 用于单端测量的探头未激活、短探头 GND 电缆会破坏信号。
    差分探头的频率高达800MHz、引脚非常短(~ 0.5cm)、因此信号正常!
    (差分 DCLK 除外、其探针阻抗在示波器处未正确设置)

    >>我要再要求一项测试、您能否用100欧姆电阻器替换560欧姆电阻器?
    由于这些是粘附在电路板上的0402电阻器、这要做得更难、我已经与 TI 验证了560R 的分流器是否正常?  TI 有一个带有 LMK04821的 EVM、在输出脉冲 SYSREF 时、您能否使用该 EVM 检查来自 SDCLK 输出的信号是否等于(信号质量/标准) DCLK?

    顺便说一下、我还尝试输出 SYSREF 脉冲(8个脉冲)、但随后的间隔非常短(距离 eachother ~ 15微秒) 因此、如果电容器有任何充电/衰减问题、它会显示为某种斜坡
    在信号上... 但没有、没有斜坡。

    所以:

    => DCLK 复用到 SDCLK =信号正常

    => SDCLK 分配连续 SYSREF =信号正常

    => SDCLK 分配脉冲 SYSREF =信号差

    期待收到您的回复。

    此致、
    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    我已使用 HSDS10采集了一张图片、并使用差分探头采集了参考 HSDS6的图片

    HSDS10

    HSDS6

    正如您看到的、HSDS10有更多的过冲/下冲。

    没有其他特别意见。

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的示波器图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我已将一个电阻器与560R 分流电阻器并联、因此产生的电阻为~ 100R。

    然后、信号看起来正常(请参阅所附图片、其中我正确配置了 V/div、振幅为~ 600mV、这正是 HSDS6的理想值)。

    问题仍然是:为什么这个分流电阻器需要这么低.... TI 建议使用560R?

    另一个问题是:为什么我们是第一个遇到这种情况的人?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    [引用 userid="329993" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983762/lmk04821-sdclkout-waveform/3641259 #3641259">问题仍然存在:为什么该分流电阻器需要如此低.... TI 建议使用560R?[/QUERP]

    我的理解是、当您进行交流耦合时、如果没有560欧姆电阻器、两个输出上的电压之间的关系可能会发生变化并导致驱动器出现一些启动延迟。  通过放置560欧姆电阻、可为驱动器提供直流路径、从而帮助防止此启动延迟。  请注意、即使您放置电阻器以使启动速度更快、接收器的输入直流平衡仍会存在延迟。
      *消除延迟和使用 SYSREF 脉冲发生器的建议方法是使用直流耦合。  否则、由于缺少直流平衡、输入信号可能仍然无效。  例如、在下图中、顶部是耦合到发送器的探针 DC。  但接收器会在其直流平衡时看到另一个波形。  Vod1、Vod2、Vod3测量是否符合接收器的要求?

    对于交流耦合 SYSREF、建议使用连续 SYSREF 模式。  这使得在 JESD204B 接收器使用 SYSREF 确定器件时钟之前、交流耦合差分波形达到直流平衡。  如果使用较小的电容器、则平衡速度会更快。

    我意识到、除了将它集中到直流平衡的延迟启动时间之外、这个答案不能直接解决同一相位问题。  此时、我只能建议100欧姆终端确保在没有异相时钟的情况下启动。  但是、由于负载较高、这会导致振幅较低的时钟、由于您使用的是 HSDS 6mA、因此您可以通过增加到更高的 HSDS 电平来进行补偿。  最好的情况是关闭接收器中的100欧姆负载、并将100欧姆负载放置在靠近负载的位置、直流阻断电容器直接位于负载和 IC 之间。

    如果直流耦合 LVDS 不起作用、则在此响应的下一部分中考虑 LCPECL 输出格式和建议的端接。

    [引用 userid="329993" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983762/lmk04821-sdclkout-waveform/3641259 #3641259"]另一个问题是:我们为什么是"第一个"遇到这种情况?

    我的理解是560欧姆电阻器可以解决启动问题。  我认为没有人会遇到 SYSREF 问题、因为不建议在脉冲发生器模式下使用 AC 耦合 SYSREF。  LMK05828支持低共模 PECL 的输出格式 LCPECL。  该输出设计为具有相对较高的摆幅(VOD = 0.95V)和较低的相对低的共模(1.1V)

    如果您从发射极电阻器创建分压器、则可以将 VCM 降低到某些低压器件所需的较低电平。  请注意、Rb 一个桥臂与其他桥臂的 RL + Rb 并联。

    对于需要低于 LVDS 输出所能提供的共模的输入、建议在脉冲发生器模式下使用 SYSREF。

    希望这对编辑有所帮助。

    73、
    Timothy